Other Parts Discussed in Thread: GPCRB
Hi 您好
參數設置 還有測試 請查收下面檔案
電壓 4.35V RSOC= 100%
電壓 3.40V RSOC= 0%
電池本身是客製高溫電池特性 低溫特性很差
單電池 若在-20度3.60V情況下 拉載 1分鐘能到達3.4V 以下
即使在4.25V 1A 拉載 只能撐6分鐘多左右 到達3.4V 以下
10台主機測試 -20度低溫開機後負載測試的結果。
測試方式:10台放隔夜充電,充飽電後放入溫箱,設定-20度,待4小時溫度平衡後,依序開機加負載做測試。
10台都可以運行30分鐘,
但測報No.5、7、8、10過程中電壓有低於3.4V 過,
所以電池百分比都不會變化維持在100%。
5_0416 頁籤有記錄放電過程中的電池百分比、電壓、電流、溫度。
有4台雖然過程中有低於3.4V,但在後面持續放電升溫的過程中電壓會回復到3.4V以上,
可是電池百分比卻不會再更新變化。
1.這個現象是什原因是否能解釋出
2.是否有辦法可以解決或優化?
3.是否有什指令旗標 告知MCU 未更新狀態