This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ28Z610-R1: 低溫-20度 RSOC 卡100% 不動未更新狀態

Part Number: BQ28Z610-R1
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

Hi 您好

參數設置 還有測試 請查收下面檔案

電壓 4.35V RSOC= 100%

電壓 3.40V RSOC=  0%

 

電池本身是客製高溫電池特性 低溫特性很差

單電池 若在-203.60V情況下 拉載 1分鐘能到達3.4V 以下

即使在4.25V 1A 拉載 只能撐6分鐘多左右 到達3.4V 以下

 

10台主機測試 -20度低溫開機後負載測試的結果。

測試方式:10台放隔夜充電,充飽電後放入溫箱,設定-20度,待4小時溫度平衡後,依序開機加負載做測試。

10台都可以運行30分鐘,

 

但測報No.57810過程中電壓有低於3.4V 過,

所以電池百分比都不會變化維持在100%

5_0416 頁籤有記錄放電過程中的電池百分比、電壓、電流、溫度。

 

4台雖然過程中有低於3.4V,但在後面持續放電升溫的過程中電壓會回復到3.4V以上,

可是電池百分比卻不會再更新變化。

1.這個現象是什原因是否能解釋出

2.是否有辦法可以解決或優化?

3.是否有什指令旗標 告知MCU 未更新狀態

-20 degrees loading test_20250417.xlsx

MP70HH1_Rev B1_V1.02 2024.11.27.gg.csv

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好,

        您对 10单独的电池进行了低温测试,这些电池没有负载/负载

        从这个测试看到电池 5,7,8 10 电压下降 3.4V即使在尝试这些电池充电它们也不会 -4.35C 恢复到 20V

         无论设置如何建议使用下面附带 GPCRB 工具较低温度下获得更高的 SOC 精度

        但我想强调的是它不会增加/提高这些温度下电池容量只会增加电池真实 SOC 精度

        此外看到附加了一个 .xlsx文件能否发送 BQstuido 导出 .log 文件以查看事件期间的所有寄存器

        GPCRB:https://www.ti.com/tool/GPCRB

  • 1. Pack 裝在主機內部 開機運行 , 電池是有負載電流<1A 

    2. 選用Chem ID 是有帶溫度補償  -20度  Chemistry ID 3473 4.35V -20度

    3. SOC 精度 是很準 只是為何 只要在-20度 小電流放電 會有機率發生 卡在100% 的Buy

        是不是 RSOC =0% 截止 應該設置於 3.2V 以下

  • 您好,

    能否发送 BQstuido 导出 .log 文件以查看事件期间的所有寄存器