我使用LM5176搭建了图中回路,基本完全复制芯片手册上参考网络及TI官方提供的LM5176计算器。设计需求是输入10VDC-14VDC,输出24VDC,最大负载电流5A(最大负载约4A,常态负载2A,留有1A余量)。
现遇到如下问题:
1、输入电压与预期设计不符,且不受控。
预期输出24V,实际使用万用表测量发现只有7.1V。且调整反馈电阻后,输出电压应跟随改变,实际输出仍未7.1V。
2、右下角MOS无驱动
芯片21脚LDRV2无波形输出,其余3个驱动脚均有符合预期的100k波形出现。
3、SS脚无对地电压
芯片正常工作时,SS脚应有1V左右对地电压(来源为ChatGPT),实际测量该脚仅有1mV对地电压。
望各位能够提供排查思路或解决方案,非常感谢!