• 话题 39564 个讨论
常见问题
  • [FAQ] TLC6984EVM: TLC698x:如何在五分钟内掌握 LED 墙灯市场中的 TLC698x 器件?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TLC6984EVM Other Parts Discussed in Thread: TLC6984 , MSP430F5529 , 问:TLC6984 是高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。单个 TLC6984 能驱动 16 × 16 个 RGB LED 像素,两个 TLC6984 堆叠后可驱动 32 × 32 个 RGB LED 像素。 此器件是否有任何参考代码?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25720: 如何更改降压/升压充电器中的补偿网络?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25720 BQ25720 是一款 NVDC 电池降压/升压充电控制器,可采用宽范围输入源 (3.5V-26V) 来为 1 至 4 芯电池充电。 该充电器内部有多个环路,例如输入电压、输入电流、系统电压、充电电流、充电电压等。为了简化设计过程,TI 提供了两个补偿网络。这些补偿值均已通过设计验证,并在产品开发过程中在不同的输入和电芯配置下进行了验证。进一步优化补偿网络不会带来任何好处。 因此,不建议更改降压/升压充电器中的补偿值。 只需确保满足应用中的最小输入电容要求…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 电池充电器 BQ24170 和 BQ24610 上的安全计时器和终止控制如何工作?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: BQ24170 , BQ24610 , BQ24171 , BQ24123 , BQ24172 , BQ24618 , BQ24103A , BQ24113 , BQ24616 , BQ24115 , BQ24113A , BQ24108 , BQ24109 , BQ24133 , BQ24104 , BQ24105 , BQ24617 , BQ24103 , BQ24100 , BQ24630 , BQ24105-Q1 , BQ24125 , BQ24120 BQ24170…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ24133 和 BQ24170 上的输入过压保护工作原理是什么?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: BQ24170 , BQ24133 , BQ24171 , BQ24172 BQ24133 和 BQ24170 充电器的 OVPSET 引脚用于确保充电器在有效的输入电压范围内工作。使用分压器对 OVPSET 引脚进行编程,其中分压器从输入端连接到 GND,并且中点连接到 OVPSET 引脚。如果 OVPSET 引脚电压高于内部 1.6V,则表示输入过压。如果 OVPSET 引脚电压低于内部 0.5V 基准电压,则表示输入欠压。这两种情况都将导致充电停止…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 负载条件、输出电容和余量对航天级 LDO 电源抑制比 (PSRR) 性能有何影响?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4501-SP , TPS7H1101A-SP 问:负载条件、输出电容和余量对航天级 LDO 电源抑制比 (PSRR) 性能有何影响?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25120A: 如何进入和退出运输模式?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25120A 充电器可通过以下方式进入运输模式: 要使 BQ25120A 进入运输模式,该器件应在仅电池模式下运行 (V IN < V UVLO ),并且 /CD 和 /MR 必须为高电平。然后,您可以: 在状态和运输模式控制寄存器 (0x0) 上发送 I2C 命令 EN_SHIPMODE = 1。 如果按钮控制寄存器 (0x08) 上的 MRREC = 1,则按下 MR 按钮。 充电器可通过以下方式退出运输模式: 将适配器连接到 IN (V IN > V…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 电池充电器 BQ24100、BQ24170 和 BQ24610 如何在控制充电曲线时考虑到电池温度?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: BQ24100 , BQ24610 , BQ24170 , BQ24105-Q1 , BQ24123 , BQ24172 , BQ24618 , BQ24103A , BQ24113 , BQ24600 , BQ24115 , BQ24113A , BQ24108 , BQ24109 , BQ24130 , BQ24133 , BQ24104 , BQ24105 , BQ24617 , BQ24103 , BQ24650 , BQ24125 , BQ24640 , BQ241…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25700A: 降压/升压充电器在轻负载条件下具有高电流纹波。它稳定吗?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25700A 在轻负载条件下具有高电流纹波是正常现象。BQ25700A 在脉冲频率调制 (PFM) 模式下运行,可实现出色效率。它可能会在轻负载条件下跳过几个脉冲。此外,充电器会充分利用降压/升压转换器中的 4 个开关来实现更高的效率。由于采用 PFM 模式运行,输入电流和电池电流可能会出现高电流纹波。这是正常情况。它并不表示存在稳定性问题。当充电电流或系统电流增加时,充电器将从 PFM 模式转换为脉宽调制 (PWM) 模式。在 PWM 模式下,电流纹波会有所减少。 …
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25120A: /CD 引脚的用途是什么?我是否需要将其连接到 MCU?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25120A 在 BQ25120A 上,芯片禁用 (/CD) 输入引脚用于禁用器件,并存在两个功能,具体取决于是否存在适配器 (VIN)。 仅电池模式:在仅电池模式下运行时,/CD 引脚用于将器件置于高阻抗模式(/CD = 低电平)或电池有效模式(/CD = 高电平)。 >> 高阻抗模式:静态电流最低,且由电池供电。SYS 由电池供电,MR 输入和 LSCTRL 处于有效状态。其他电路处于低功耗或睡眠阶段。 >> 电池有效模式:电池正常运行…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25120A: 什么是运输模式?为什么需要它?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25120A 运输模式是器件处于最低功耗的状态。制造后,产品将会存放很长一段时间,然后才会送到消费者手中。如今,我们希望器件开箱即用,而无需等待器件充电。为了在货架期/运输期间节省电池容量,器件会被置于运输模式,从而保持其电池容量。此外,由于在运输模式下,器件消耗的电池电流最小,因此主机微控制器也可以在器件运行期间设置该模式来节省电池电量。 有关 BQ25120A 进入和退出运输模式的信息,请参阅此 E2E 帖子: https://e2e.ti.com/support…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 未回答

    UCC28950的同步整流含义 0 已锁定

    2259 视图
    2 回复
    最新6 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    bq40z50-R1容量问题 0 已锁定

    4612 视图
    10 回复
    最新6 年多前
    由 Annie Liu
  • 未回答

    TINA-TI仿真LM3488 0 已锁定

    1474 视图
    3 回复
    最新6 年多前
    由 xyz549040622
  • 未回答

    詢問LLC全橋架構的推薦IC 0 已锁定

    5192 视图
    9 回复
    最新6 年多前
    由 user4824401
  • 未回答

    40z80的放电短路保护和过载保护怎么开启??? 0 已锁定

    1795 视图
    4 回复
    最新6 年多前
    由 Star Xu
  • 建议的答案

    SM7225的数据手册典型应用原理图,VCCA和VCCB都是10V,电容为什么反接呢?又有什么作用呢 0 已锁定

    1532 视图
    2 回复
    最新6 年多前
    由 user5362661
  • 已回答

    以下疑问请帮忙解决:使用BQ76930采集10S的电芯电压,为什么我每次上电之后都需要给TS1复位REGOUT才能输出3.3V,否则只能输出1.6V 0 已锁定

    1056 视图
    2 回复
    最新6 年多前
    由 user6018418
  • 未回答

    TPS23750 BUCK EVM 间断性输出 0 已锁定

    1886 视图
    3 回复
    最新6 年多前
    由 user5338063
  • 未回答

    想要一个主动均衡的方案 0 已锁定

    579 视图
    1 回复
    最新6 年多前
    由 Star Xu
  • 未回答

    LP8867-Q1量产时间 0 已锁定

    1187 视图
    2 回复
    最新6 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 已回答

    bq76930芯片问题以及锂电池管理 0 已锁定

    5522 视图
    9 回复
    最新6 年多前
    由 user6110478
  • 未回答

    LM5101A驱动低侧NMOS时输出的电压出现不正常现象 0 已锁定

    1295 视图
    2 回复
    最新6 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    BQ20Z75不工作问题 0 已锁定

    1618 视图
    3 回复
    最新6 年多前
    由 Star Xu
  • 未回答

    BQ76930应用 0 已锁定

    555 视图
    1 回复
    最新6 年多前
    由 Star Xu
  • 未回答

    欠压、过压 监测芯片 0 已锁定

    1693 视图
    2 回复
    最新6 年多前
    由 user5344113
  • 未回答

    BQ40Z50R1 FUSE 异常 0 已锁定

    2508 视图
    5 回复
    最新6 年多前
    由 user4005074
  • 未回答

    tPS63061输出稳定在14.6V,不管输入时 3.3V,5V 0 已锁定

    561 视图
    1 回复
    最新6 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    未找到MSP-EXP432P401R开发板的机械尺寸图 0 已锁定

    716 视图
    1 回复
    最新6 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 已回答

    请教bq78350量产文件烧录问题。 0 已锁定

    1020 视图
    2 回复
    最新6 年多前
    由 edmund he
  • 未回答

    LM5109应用 0 已锁定

    3927 视图
    8 回复
    最新6 年多前
    由 user5884960
<>