• 话题 39496 个讨论
常见问题
  • [FAQ] TLC6984EVM: TLC698x:如何在五分钟内掌握 LED 墙灯市场中的 TLC698x 器件?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TLC6984EVM Other Parts Discussed in Thread: TLC6984 , MSP430F5529 , 问:TLC6984 是高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。单个 TLC6984 能驱动 16 × 16 个 RGB LED 像素,两个 TLC6984 堆叠后可驱动 32 × 32 个 RGB LED 像素。 此器件是否有任何参考代码?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25720: 如何更改降压/升压充电器中的补偿网络?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25720 BQ25720 是一款 NVDC 电池降压/升压充电控制器,可采用宽范围输入源 (3.5V-26V) 来为 1 至 4 芯电池充电。 该充电器内部有多个环路,例如输入电压、输入电流、系统电压、充电电流、充电电压等。为了简化设计过程,TI 提供了两个补偿网络。这些补偿值均已通过设计验证,并在产品开发过程中在不同的输入和电芯配置下进行了验证。进一步优化补偿网络不会带来任何好处。 因此,不建议更改降压/升压充电器中的补偿值。 只需确保满足应用中的最小输入电容要求…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 电池充电器 BQ24170 和 BQ24610 上的安全计时器和终止控制如何工作?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: BQ24170 , BQ24610 , BQ24171 , BQ24123 , BQ24172 , BQ24618 , BQ24103A , BQ24113 , BQ24616 , BQ24115 , BQ24113A , BQ24108 , BQ24109 , BQ24133 , BQ24104 , BQ24105 , BQ24617 , BQ24103 , BQ24100 , BQ24630 , BQ24105-Q1 , BQ24125 , BQ24120 BQ24170…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ24133 和 BQ24170 上的输入过压保护工作原理是什么?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: BQ24170 , BQ24133 , BQ24171 , BQ24172 BQ24133 和 BQ24170 充电器的 OVPSET 引脚用于确保充电器在有效的输入电压范围内工作。使用分压器对 OVPSET 引脚进行编程,其中分压器从输入端连接到 GND,并且中点连接到 OVPSET 引脚。如果 OVPSET 引脚电压高于内部 1.6V,则表示输入过压。如果 OVPSET 引脚电压低于内部 0.5V 基准电压,则表示输入欠压。这两种情况都将导致充电停止…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 负载条件、输出电容和余量对航天级 LDO 电源抑制比 (PSRR) 性能有何影响?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4501-SP , TPS7H1101A-SP 问:负载条件、输出电容和余量对航天级 LDO 电源抑制比 (PSRR) 性能有何影响?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25120A: 如何进入和退出运输模式?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25120A 充电器可通过以下方式进入运输模式: 要使 BQ25120A 进入运输模式,该器件应在仅电池模式下运行 (V IN < V UVLO ),并且 /CD 和 /MR 必须为高电平。然后,您可以: 在状态和运输模式控制寄存器 (0x0) 上发送 I2C 命令 EN_SHIPMODE = 1。 如果按钮控制寄存器 (0x08) 上的 MRREC = 1,则按下 MR 按钮。 充电器可通过以下方式退出运输模式: 将适配器连接到 IN (V IN > V…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 电池充电器 BQ24100、BQ24170 和 BQ24610 如何在控制充电曲线时考虑到电池温度?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: BQ24100 , BQ24610 , BQ24170 , BQ24105-Q1 , BQ24123 , BQ24172 , BQ24618 , BQ24103A , BQ24113 , BQ24600 , BQ24115 , BQ24113A , BQ24108 , BQ24109 , BQ24130 , BQ24133 , BQ24104 , BQ24105 , BQ24617 , BQ24103 , BQ24650 , BQ24125 , BQ24640 , BQ241…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25700A: 降压/升压充电器在轻负载条件下具有高电流纹波。它稳定吗?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25700A 在轻负载条件下具有高电流纹波是正常现象。BQ25700A 在脉冲频率调制 (PFM) 模式下运行,可实现出色效率。它可能会在轻负载条件下跳过几个脉冲。此外,充电器会充分利用降压/升压转换器中的 4 个开关来实现更高的效率。由于采用 PFM 模式运行,输入电流和电池电流可能会出现高电流纹波。这是正常情况。它并不表示存在稳定性问题。当充电电流或系统电流增加时,充电器将从 PFM 模式转换为脉宽调制 (PWM) 模式。在 PWM 模式下,电流纹波会有所减少。 …
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25120A: /CD 引脚的用途是什么?我是否需要将其连接到 MCU?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25120A 在 BQ25120A 上,芯片禁用 (/CD) 输入引脚用于禁用器件,并存在两个功能,具体取决于是否存在适配器 (VIN)。 仅电池模式:在仅电池模式下运行时,/CD 引脚用于将器件置于高阻抗模式(/CD = 低电平)或电池有效模式(/CD = 高电平)。 >> 高阻抗模式:静态电流最低,且由电池供电。SYS 由电池供电,MR 输入和 LSCTRL 处于有效状态。其他电路处于低功耗或睡眠阶段。 >> 电池有效模式:电池正常运行…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25120A: 什么是运输模式?为什么需要它?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25120A 运输模式是器件处于最低功耗的状态。制造后,产品将会存放很长一段时间,然后才会送到消费者手中。如今,我们希望器件开箱即用,而无需等待器件充电。为了在货架期/运输期间节省电池容量,器件会被置于运输模式,从而保持其电池容量。此外,由于在运输模式下,器件消耗的电池电流最小,因此主机微控制器也可以在器件运行期间设置该模式来节省电池电量。 有关 BQ25120A 进入和退出运输模式的信息,请参阅此 E2E 帖子: https://e2e.ti.com/support…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 未回答

    非隔离的buck芯片推荐 0 已锁定

    4166 视图
    5 回复
    最新7 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    TPS2376-H做的PD端,一直无法检测 0 已锁定

    1961 视图
    5 回复
    最新7 年多前
    由 user3899106
  • 已回答

    TPS63001输入电流空载时大于5mA,正常么? 0 已锁定

    8251 视图
    18 回复
    最新7 年多前
    由 user4328193
  • 已回答

    bq24195 boost mode 0 已锁定

    6678 视图
    10 回复
    最新7 年多前
    由 cc cc41
  • 已回答

    bq24195 sw 0 已锁定

    1620 视图
    2 回复
    最新7 年多前
    由 cc cc41
  • 未回答

    急急急!!!BQ78350放电电流保护阈值的问题 0 已锁定

    901 视图
    2 回复
    最新7 年多前
    由 xinwu zhuang
  • 未回答

    BQ78350-R1+BQ76930 CHG,DSG怎么打开? 0 已锁定

    55580 视图
    42 回复
    最新7 年多前
    由 user4849938
  • 未回答

    hi 希望大家帮我推荐一款EVM板:输入幅值为-30-30V变化(交流电的幅值一直在变化) 的交流电,频率不定。直接转换成5V给手机充电的evm板(类似于充电宝给手机充电)。希望大家可以帮我推荐一款eEVM板。 0 已锁定

    592 视图
    1 回复
    最新7 年多前
    由 Wu JW
  • 未回答

    BQ76930EVM评估软件下载问题 0 已锁定

    781 视图
    1 回复
    最新7 年多前
    由 Wu JW
  • 未回答

    bq25703的EVM板输入电压在3-12V之间变化的直流电,输出可以直接给手机充电吗?如果不可以可以推荐一款EVM板吗? 0 已锁定

    1351 视图
    4 回复
    最新7 年多前
    由 user4860386
  • 未回答

    hi 我想问一下有没有推荐一款EVM板:输入是在3~12V之间变化(直流电幅值一直变化)的直流电,或者幅值为-30-30V变化(交流电的幅值一直在变化) 的交流电,频率不定。直接转换成5V给手机充电的evm板(类似于充电宝给手机充电)。希望大家可以帮我推荐一款eEVM板。 0 已锁定

    472 视图
    2 回复
    最新7 年多前
    由 user4860386
  • 已回答

    UCC27712总线电压达到350V后,上臂驱动非正常工作问题 0 已锁定

    2750 视图
    9 回复
    最新7 年多前
    由 user5123811
  • 已回答

    DC-DC推荐 0 已锁定

    1759 视图
    3 回复
    最新7 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 已回答

    SN6505B与B0520LW设计的电源的输出功率计算 0 已锁定

    1463 视图
    1 回复
    最新7 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    BQ76PL455EVM 請問該如何連接單體電池 ?? 0 已锁定

    1730 视图
    2 回复
    最新7 年多前
    由 Chen Webb
  • 未回答

    TPS54360 50V 输入 1.5A输出保护??过热保护,求助,紧急 0 已锁定

    5525 视图
    7 回复
    最新7 年多前
    由 user5291747
  • 未回答

    BQ20Z95电量指示灯全亮且不停闪烁? 0 已锁定

    645 视图
    0 回复
    已开始7 年多前
    由 user5333607
  • 未回答

    关于TPS54310输出问题 0 已锁定

    1351 视图
    3 回复
    最新7 年多前
    由 Vental Mao
  • 未回答

    BQ76930+BQ78350 评估板设计问题。 0 已锁定

    1903 视图
    4 回复
    最新7 年多前
    由 Hugo Zhang
  • 未回答

    bq20z45的软件下载了装不起,还有这个芯片的开发板用哪个型号? 0 已锁定

    1658 视图
    3 回复
    最新7 年多前
    由 Hugo Zhang
<>