• 话题 39508 个讨论
常见问题
  • [FAQ] 负压电源设计

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: TPS54160A , TPS54160 , TPS54260 在电路中经常需要负压,虽然有专门的负压芯片,但是受到的限制比较多,例如输入电压范围,最大电流等并不能满足规格要求,此时建议可以用buck芯片来做。例如TPS54160A: 所有buck芯片都可以用来做负压,主要满足规格上输入加上负压绝对值小于芯片耐压,电流规格小于芯片最大输出电流乘以1-D(D是占空比),因此可选择的空间非常大。
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] Split-Rail Power

    Annie Liu
    Annie Liu
    在给数模转换器芯片或者运放之类的双电源系统供电时需要一些特殊电源,供电电压为一些较低电压,需要升压以及得到相应的负压。 若选择用一个升压电路,以及一个负压电源来做,会相对麻烦,TI提供了用升压芯片加chargepump的方式由一个芯片实现2个电压输出,相对简单和低成本得多,见如下例子: 大部分升压芯片都可以这样做,主要注意最大输出电流。对于电源电压要求比较高的供电,可以在输出后面再增加一级LC.
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] Powerpad功能

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: TPS54160 芯片的powerpad,功能上是用来给芯片散热的,大部分的芯片都带Powerpad。但是有几个问题要注意: Powerpad必须接GND, 并且是充分与PCB上的GND焊接,并且通过扩展PCB GND面积来加强散热,例如四层板,打孔连接,利用中间层的GND来散热。 Powepad处,一般和模拟GND连接。电源芯片也一般会将功率GND和模拟GND分开,再powerpad处短接。 Powerpad上也有电流的,这主要关系功率回路…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] GPC工具套件

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: EV2400 此帖包含有关用于IT和/或CEDV仪表的GPC工具套件的信息和常问问题。 测量参数计算器(GPC)工具列表。 有数种GPC工具,每种工具都有其特定用途: gpcCEDV -确定电池的补偿放电结束电压(CEDV)参数。与CEDV仪表一同使用。需要包含以下内容的zip存档:3个温度条件下总共有6个日志和1个配置文件。 gpcCHEM -确定您电池的chemID匹配。与阻抗跟踪(IT)仪表一起使用。需要包含以下内容的zip存档…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] BQ76930或bq76940:启动后报告零伏

    Annie Liu
    Annie Liu
    Q: 为什么用 bq76930 或 bq76940 启动后某些电池的电压读数为0? A: bq76930 和 bq76940 的电池分为5组,每个电池都有自带电源管脚。 如果上部组未上电,则会在下部组中引起错误,且该组将不会报告电池电压。对于 bq76930 ,上部组中的错误将导致所有电池显示0V。对于 bq76940 ,顶部组中的错误将导致电池6至15显示0V,而电池1至5将显示电压。 bq76940 中间组上的错误将导致所有电池电压均为0V。 常见检查事项: 确保电池已连接。 确保滤波器组件和IC管脚正确焊接在电路板上…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] BQ25710,BQ25713,BQ25713B,BQ25700A,BQ25703A,BQ25708-原理图审查设计建议

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A 6712.BQ2571X_SchematicChecklist_CalculationTool.pdf 此文档显示了在为 BQ25710 、 BQ25713 , BQ25713B , BQ25700A 、 BQ25703A 、 BQ25708 设计选择外部组件时的主要注意事项以及权衡因素。 BQ257xx系列器件是1-4节电池降压/升压充电控制器,需通过SMBus或I2C的主机才能运行。随附文档是用于检查该特定系列器件设计的清单。它详细说明了外部组件选择和管脚连接…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TI单节电量计基本介绍及常见问题解答

    Sheldon Cai
    Sheldon Cai
    Other Parts Discussed in Thread: EV2400 , BQ27520-G4 , BQ24192 , BQ28Z610 , BQ40Z50 , BQ40Z60 , BQ24072 , BQSTUDIO , BQEVSW , BQ35100 , BQ34Z100-G1 电量计(gas gauge /fuel gauge)是用来计量显示电池电量,通常包括mAh剩余容量(RM),满充容量(FCC),百分比容量(SOC),电压,电流,温度等,部分电量计还包含放空,充满时间。TI阻抗跟踪电量计还有2个重要参数…
    • 已回答
    • 12 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 未回答

    TPS4811-Q1: 短路latch off如何配置 0 已锁定

    1391 视图
    7 回复
    最新1 年多前
    由 Alice
  • 建议的答案

    BQ24072: 客户对BQ2407x系列线性充电方案有如下问题疑虑,请协助,谢谢。 0 已锁定

    454 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    LMR16030: LMR16030SDDAR这个FB的两个电阻配置大小和相位有关系吗? 0 已锁定

    469 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    TPS62866EVM-051: 输出噪声疑问 0 已锁定

    825 视图
    3 回复
    最新1 年多前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    LAUNCHXL-CC1310: 如何降低cc1310在运行中的功耗 0 已锁定

    1154 视图
    3 回复
    最新1 年多前
    由 Links
  • 已回答

    TPS54331: tps54331 0 已锁定

    1504 视图
    6 回复
    最新1 年多前
    由 Eric Ba
  • 未回答

    TPS4811-Q1: TPS48110-Q1 0 已锁定

    496 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 ls zhou
  • 建议的答案

    UCC28742: 反激电源输出异常 0 已锁定

    562 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    UCC5304: 隔离栅极驱动器 产品型号询问 0 已锁定

    440 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Alice
  • 建议的答案

    BQ27546-G1: 充电过程中0%持续时间30分钟左右 0 已锁定

    492 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    BQ27546-G1: 用Golden Learning完成的电池再重新学习,充满后静置Update Status和Qmax都没有更新 0 已锁定

    707 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    TPS53353: 电压波动较大,导致负载芯片损坏 0 已锁定

    609 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Links
  • 建议的答案

    LM2841YMK-ADJEV: LM2841Y在工业场景下,上电24V后芯片就会烧掉 0 已锁定

    537 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Links
  • 建议的答案

    BQ79616: 示例代码 0 已锁定

    415 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    bq30z55-R3外部均衡电路 0 已锁定

    438 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    TPS650332-Q1: 关于故障项检测问题 0 已锁定

    400 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Links
  • 建议的答案

    TPS61088: 输入电压是7.4V-8.4V ,输出12V 运行一段时间芯片就烧了,这是什么原因? 0 已锁定

    785 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    TPS5430: 关于TPS5430DDAR输入12V转5V电路无法成功输出5V的问题 0 已锁定

    5079 视图
    2 回复
    最新1 年多前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    BQ34Z100-G1: BQ34Z100G1 SOC出现102%和116% 0 已锁定

    823 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Taylor
  • 已回答

    BQ25723: BQ25723如何显示电池电量? 0 已锁定

    545 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Lydia
<>