• 话题 39438 个讨论
常见问题
  • [FAQ] 如何设计应用以更大限度降低系统配电网络中的开关噪声?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    问:我的应用使用不同的直流/直流转换器为系统的不同功能块供电。我如何设计应用,以便更大限度地降低系统配电网络中的开关噪声,例如在使用具有恒定工作频率的转换器时避免可闻范围内的拍频?
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25731: 在非电源路径应用中,我是否能够使用 BQ25730 替换 BQ25731?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25731 Other Parts Discussed in Thread: BQ25730 , 问:BQ25730 和 BQ25731 是降压/升压充电控制器,具有相同的封装、相同的引脚排列和类似的功能。BQ25731 专为非电源路径应用而设计。由于没有电池 MOSFET (BATFET),因此可节省成本并提高效率。 虽然这两款器件在功能上相似,但存在一些寄存器设置差异,例如 EN_LDO 模式和自动唤醒的默认充电电流。此外,BQ25731 经过专门设计,可以在没有 BATFET…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25720: 连接适配器时,是否有方法停止充电并切换到由电池供电?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25720 在学习模式下,电池能够在适配器存在时放电。它在一个完整的放电/充电周期内校准电池电量监测计。 要进入学习模式,请将寄存器的 EN_LEARN 位设置为 1,此时降压/升压转换器停止开关,BATFET 导通。电池为系统负载供电。在学习模式下没有充电操作。当电池电压低于电池电量耗尽阈值时,主机将系统切换回适配器输入。要退出学习模式,请将 EN_LEARN 设置为 0。电池电量耗尽阈值由主机确定。通常,电池电量耗尽阈值应大于最小系统电压 (VSYS_MIN),从而可以充分利用电池容量…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25710: BQ25710 在断电后是否会保持旧寄存器设置?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25710 与基于闪存 (EEPROM) 的数字器件不同,BQ25710 使用数字触发器作为寄存器存储器。 BQ25710 寄存器读写速度快,并且对写入周期数没有限制。 在加电期间,BQ25710 将寄存器设置重置为默认值。需要使用嵌入式控制器 (EC) 或主机控制器 (HC) 来写入新值。当输入和电池电量都消失时,旧寄存器设置将丢失。
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25700A: 我的适配器输入电压始终高于电池电压,是否可以在仅降压模式下运行 BQ25700A?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25700A Other Parts Discussed in Thread: BQ24800 , BQ24780S 否,不可以这么做。 BQ25700A 降压/升压充电控制器在启动和轻负载条件下使用全部四个开关。如果移除两个升压桥臂 MOSFET,BQ25700A 将无法正常启动。我们有 BQ24780S 或 BQ24800,该器件也适用于笔记本电脑应用。BQ24800 是一款具有混合功率升压功能的降压充电器,可用于仅降压充电器应用。
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 为何 UCD90xxx 未上电时引脚上有泄漏电流?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    UCD90xxx 器件具有一个内部 ESD 二极管,可在所有 IO 引脚和 MON 引脚上提供保护。当 UCD90xxx 器件未由 3.3V 电源供电时,如果对某个引脚施加正电压,则 ESD 二极管正向偏置,可能会观察到泄漏电流。如果可以预见到这种情况,则应使用电阻器将电流限制在 1mA 以下。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 各款双通道隔离式栅极驱动器之间有何差异?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: UCC20520 , UCC21520 , UCC21521 , UCC21530 , UCC20225 , UCC21225A , UCC21220 , UCC21222 , UCC21540 , UCC21541 , UCC21542 器件 UCC20520 UCC21520/A UCC21521/A/C UCC21530 UCC21320 UCC20225/A UCC21225A UCC21220/A …
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] UCD90xxx:UCD90xxx 处于复位状态时 IO 引脚的状态是怎样的?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: UCD90320U , UCD90320 , UCD90240 UCD90320U、UCD90320 和 UCD90240 器件的所有 IO 引脚均处于高阻态。对于 UCD90xxx 系列的其余器件,FWPM 引脚驱动为低电平状态,其余 IO 处于高阻态。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] UCD90xxx:V33A 电源轨是否需要 RC 滤波器?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    V33A 为器件内部的电压基准和 ADC 块供电。V33A 上的较大纹波可能会影响电压基准。建议使用 RC 滤波器来分离 V33D 和 V33A,从而提高 V33A 质量。建议的值为 5Ω 和 4.7μF。有关详细信息,请参阅器件数据表中的应用信息。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] UCD90xxx:EN 引脚上是否需要连接下拉电阻器?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    在某些情况下需要在 EN 引脚上连接下拉电阻器。当 UCD90xxx 器件处于复位或初始化状态时,GPIO 引脚处于高阻态(FPWM 引脚驱动为低电平状态)。如果 POL 控制器的 EN 引脚具有内部上拉电阻器,则 UCD90xxx 的 EN 引脚(处于高阻态的 GPIO 引脚)无法使 POL 转换器关闭。在这种情况下,需要连接下拉电阻器,从而在 UCD90xxx 处于复位或初始化状态时使 EN 引脚保持低电平。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 建议的答案

    TPS27081A: 确认引脚颜色及外观问题,希望得到同仁及原厂技术支持 0 已锁定

    1793 视图
    9 回复
    最新1 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    LMZ10505: how to use LMZ10505 at magnetic environment? 0 已锁定

    1261 视图
    10 回复
    最新1 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    Buck 模拟控制器 0 已锁定

    394 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    BQ24715: 主机在电池低电压时,有时不能充电 0 已锁定

    423 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Star Xu
  • 建议的答案

    REF5025: 经过AS6081-Level C Electrical测试后,输出电压比预期低20mV 0 已锁定

    1208 视图
    6 回复
    最新1 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 已回答

    TPS48111Q1EVM: TPS48111Q1这款芯片,但是发现INP引脚输入高电平3.3V或者PWM信号,输出端GATE都没有信号输出 0 已锁定

    656 视图
    3 回复
    最新1 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    BQ76952: TS2 问题 0 已锁定

    437 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Star Xu
  • 建议的答案

    BQ25970: 如何设置输入电流和充电电流 0 已锁定

    364 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Star Xu
  • 建议的答案

    BQ25756: In reverse mode, the output voltage (VAC) cannot be adjusted above 4V. 0 已锁定

    410 视图
    2 回复
    最新1 年多前
    由 Star Xu
  • 已回答

    TLC59283: 规格书缺失VQFN封装的详细信息 0 已锁定

    669 视图
    3 回复
    最新1 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    LP5012: LP5012:如何实现高精度的电流输出 0 已锁定

    657 视图
    3 回复
    最新1 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    TPS92201A: VFB引脚是否可以外供电压 0 已锁定

    288 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 已回答

    BQ76952: 器件型号选购,如下型号有什么区别? 0 已锁定

    353 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 xili
  • 建议的答案

    BQ34Z100-R2: BQ34Z100-R2 1PIN,3PIN How to set the register output high and low? 0 已锁定

    294 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Star Xu
  • 建议的答案

    BQ40Z50-R2: FCC容量偏小 是啥问题 0 已锁定

    405 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Star Xu
  • 建议的答案

    LM5025: LM5025 Out_A電壓波型 0 已锁定

    970 视图
    5 回复
    最新1 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    LM5013: LM5013输出电压范围 0 已锁定

    1653 视图
    5 回复
    最新1 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    TPS54360: 电压没有输出 0 已锁定

    1467 视图
    8 回复
    最新1 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    LM5146-Q1: 同步整流时MOS上管HO驱动波形出现回勾,幅度较大,想请教造成此原因是什么呢 0 已锁定

    1069 视图
    3 回复
    最新1 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    LM5045: 仿真 0 已锁定

    1375 视图
    7 回复
    最新1 年多前
    由 Johnsin Tao
<>