• 话题 39514 个讨论
常见问题
  • [FAQ] 负压电源设计

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: TPS54160A , TPS54160 , TPS54260 在电路中经常需要负压,虽然有专门的负压芯片,但是受到的限制比较多,例如输入电压范围,最大电流等并不能满足规格要求,此时建议可以用buck芯片来做。例如TPS54160A: 所有buck芯片都可以用来做负压,主要满足规格上输入加上负压绝对值小于芯片耐压,电流规格小于芯片最大输出电流乘以1-D(D是占空比),因此可选择的空间非常大。
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] Split-Rail Power

    Annie Liu
    Annie Liu
    在给数模转换器芯片或者运放之类的双电源系统供电时需要一些特殊电源,供电电压为一些较低电压,需要升压以及得到相应的负压。 若选择用一个升压电路,以及一个负压电源来做,会相对麻烦,TI提供了用升压芯片加chargepump的方式由一个芯片实现2个电压输出,相对简单和低成本得多,见如下例子: 大部分升压芯片都可以这样做,主要注意最大输出电流。对于电源电压要求比较高的供电,可以在输出后面再增加一级LC.
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] Powerpad功能

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: TPS54160 芯片的powerpad,功能上是用来给芯片散热的,大部分的芯片都带Powerpad。但是有几个问题要注意: Powerpad必须接GND, 并且是充分与PCB上的GND焊接,并且通过扩展PCB GND面积来加强散热,例如四层板,打孔连接,利用中间层的GND来散热。 Powepad处,一般和模拟GND连接。电源芯片也一般会将功率GND和模拟GND分开,再powerpad处短接。 Powerpad上也有电流的,这主要关系功率回路…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] GPC工具套件

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: EV2400 此帖包含有关用于IT和/或CEDV仪表的GPC工具套件的信息和常问问题。 测量参数计算器(GPC)工具列表。 有数种GPC工具,每种工具都有其特定用途: gpcCEDV -确定电池的补偿放电结束电压(CEDV)参数。与CEDV仪表一同使用。需要包含以下内容的zip存档:3个温度条件下总共有6个日志和1个配置文件。 gpcCHEM -确定您电池的chemID匹配。与阻抗跟踪(IT)仪表一起使用。需要包含以下内容的zip存档…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] BQ76930或bq76940:启动后报告零伏

    Annie Liu
    Annie Liu
    Q: 为什么用 bq76930 或 bq76940 启动后某些电池的电压读数为0? A: bq76930 和 bq76940 的电池分为5组,每个电池都有自带电源管脚。 如果上部组未上电,则会在下部组中引起错误,且该组将不会报告电池电压。对于 bq76930 ,上部组中的错误将导致所有电池显示0V。对于 bq76940 ,顶部组中的错误将导致电池6至15显示0V,而电池1至5将显示电压。 bq76940 中间组上的错误将导致所有电池电压均为0V。 常见检查事项: 确保电池已连接。 确保滤波器组件和IC管脚正确焊接在电路板上…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] BQ25710,BQ25713,BQ25713B,BQ25700A,BQ25703A,BQ25708-原理图审查设计建议

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A 6712.BQ2571X_SchematicChecklist_CalculationTool.pdf 此文档显示了在为 BQ25710 、 BQ25713 , BQ25713B , BQ25700A 、 BQ25703A 、 BQ25708 设计选择外部组件时的主要注意事项以及权衡因素。 BQ257xx系列器件是1-4节电池降压/升压充电控制器,需通过SMBus或I2C的主机才能运行。随附文档是用于检查该特定系列器件设计的清单。它详细说明了外部组件选择和管脚连接…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TI单节电量计基本介绍及常见问题解答

    Sheldon Cai
    Sheldon Cai
    Other Parts Discussed in Thread: EV2400 , BQ27520-G4 , BQ24192 , BQ28Z610 , BQ40Z50 , BQ40Z60 , BQ24072 , BQSTUDIO , BQEVSW , BQ35100 , BQ34Z100-G1 电量计(gas gauge /fuel gauge)是用来计量显示电池电量,通常包括mAh剩余容量(RM),满充容量(FCC),百分比容量(SOC),电压,电流,温度等,部分电量计还包含放空,充满时间。TI阻抗跟踪电量计还有2个重要参数…
    • 已回答
    • 12 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 建议的答案

    TPS54331: 26V降至5V,温度高了可以达到60℃,请问是合理的吗 0 已锁定

    482 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    TPS82084: Xray structural difference consulting 0 已锁定

    520 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    TPS7B4254-Q1: 输出接32V电池包烧芯片 0 已锁定

    802 视图
    3 回复
    最新3 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    LP8556: 通过PWM实现panel插黑功能 0 已锁定

    923 视图
    3 回复
    最新3 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 已回答

    BQ40Z80: 请教BQ40Z80短路保护恢复的功能 0 已锁定

    1306 视图
    5 回复
    最新3 年多前
    由 Star Xu
  • 建议的答案

    BQ25890H: MAXCharge和HVDCP协议的区别 0 已锁定

    1225 视图
    5 回复
    最新3 年多前
    由 Star Xu
  • 未回答

    BQ76952: 大电流充电时bq76952的VC1电压变低 0 已锁定

    1449 视图
    7 回复
    最新3 年多前
    由 Star Xu
  • 建议的答案

    BQ25720EVM: BQ25720EVM 限流修改 0 已锁定

    502 视图
    2 回复
    最新3 年多前
    由 Star Xu
  • 未回答

    BQ76952: 芯片型号bq76952,外部提供5.5V电压给REGIN,配置寄存器REG0为0x01,REG12为0x0d,可是引脚REG1和REG2还是0V,请问哪里配置漏了 0 已锁定

    365 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Star Xu
  • 建议的答案

    LM5026: LM5026的引脚设置 0 已锁定

    1105 视图
    3 回复
    最新3 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    LM5022 0 已锁定

    744 视图
    3 回复
    最新3 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    TPS2H160-Q1: 为什么high-side switch没有像efuse那样的adjustable output slew rate (dVdt) control功能? 0 已锁定

    412 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    BQ4050: 电量显示为0 0 已锁定

    637 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Star Xu
  • 建议的答案

    LM25143-Q1: 次谐波震荡 0 已锁定

    526 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    LM25116: LM25116S设计低压输出时电感啸叫问题 0 已锁定

    788 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    BQ34Z100-G1: GPC GPCRB上传的数据里温度是固定环境温度还是实时电芯温度? 0 已锁定

    459 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Star Xu
  • 已回答

    BQ27542-G1: BQSTUDIO软件数据log问题 0 已锁定

    723 视图
    3 回复
    最新3 年多前
    由 ??? ?
  • 建议的答案

    LMG3410R050: 小电流情况下,fault信号持续脉冲输出报警 0 已锁定

    611 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    LM5113-Q1: gate driver for Class-D audio amplifier 0 已锁定

    1585 视图
    9 回复
    最新3 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    TPS61196-Q1: 计算文档 0 已锁定

    500 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Johnsin Tao
<>