• 话题 39438 个讨论
常见问题
  • [FAQ] 如何设计应用以更大限度降低系统配电网络中的开关噪声?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    问:我的应用使用不同的直流/直流转换器为系统的不同功能块供电。我如何设计应用,以便更大限度地降低系统配电网络中的开关噪声,例如在使用具有恒定工作频率的转换器时避免可闻范围内的拍频?
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25731: 在非电源路径应用中,我是否能够使用 BQ25730 替换 BQ25731?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25731 Other Parts Discussed in Thread: BQ25730 , 问:BQ25730 和 BQ25731 是降压/升压充电控制器,具有相同的封装、相同的引脚排列和类似的功能。BQ25731 专为非电源路径应用而设计。由于没有电池 MOSFET (BATFET),因此可节省成本并提高效率。 虽然这两款器件在功能上相似,但存在一些寄存器设置差异,例如 EN_LDO 模式和自动唤醒的默认充电电流。此外,BQ25731 经过专门设计,可以在没有 BATFET…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25720: 连接适配器时,是否有方法停止充电并切换到由电池供电?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25720 在学习模式下,电池能够在适配器存在时放电。它在一个完整的放电/充电周期内校准电池电量监测计。 要进入学习模式,请将寄存器的 EN_LEARN 位设置为 1,此时降压/升压转换器停止开关,BATFET 导通。电池为系统负载供电。在学习模式下没有充电操作。当电池电压低于电池电量耗尽阈值时,主机将系统切换回适配器输入。要退出学习模式,请将 EN_LEARN 设置为 0。电池电量耗尽阈值由主机确定。通常,电池电量耗尽阈值应大于最小系统电压 (VSYS_MIN),从而可以充分利用电池容量…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25710: BQ25710 在断电后是否会保持旧寄存器设置?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25710 与基于闪存 (EEPROM) 的数字器件不同,BQ25710 使用数字触发器作为寄存器存储器。 BQ25710 寄存器读写速度快,并且对写入周期数没有限制。 在加电期间,BQ25710 将寄存器设置重置为默认值。需要使用嵌入式控制器 (EC) 或主机控制器 (HC) 来写入新值。当输入和电池电量都消失时,旧寄存器设置将丢失。
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25700A: 我的适配器输入电压始终高于电池电压,是否可以在仅降压模式下运行 BQ25700A?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25700A Other Parts Discussed in Thread: BQ24800 , BQ24780S 否,不可以这么做。 BQ25700A 降压/升压充电控制器在启动和轻负载条件下使用全部四个开关。如果移除两个升压桥臂 MOSFET,BQ25700A 将无法正常启动。我们有 BQ24780S 或 BQ24800,该器件也适用于笔记本电脑应用。BQ24800 是一款具有混合功率升压功能的降压充电器,可用于仅降压充电器应用。
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 为何 UCD90xxx 未上电时引脚上有泄漏电流?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    UCD90xxx 器件具有一个内部 ESD 二极管,可在所有 IO 引脚和 MON 引脚上提供保护。当 UCD90xxx 器件未由 3.3V 电源供电时,如果对某个引脚施加正电压,则 ESD 二极管正向偏置,可能会观察到泄漏电流。如果可以预见到这种情况,则应使用电阻器将电流限制在 1mA 以下。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 各款双通道隔离式栅极驱动器之间有何差异?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: UCC20520 , UCC21520 , UCC21521 , UCC21530 , UCC20225 , UCC21225A , UCC21220 , UCC21222 , UCC21540 , UCC21541 , UCC21542 器件 UCC20520 UCC21520/A UCC21521/A/C UCC21530 UCC21320 UCC20225/A UCC21225A UCC21220/A …
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] UCD90xxx:UCD90xxx 处于复位状态时 IO 引脚的状态是怎样的?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: UCD90320U , UCD90320 , UCD90240 UCD90320U、UCD90320 和 UCD90240 器件的所有 IO 引脚均处于高阻态。对于 UCD90xxx 系列的其余器件,FWPM 引脚驱动为低电平状态,其余 IO 处于高阻态。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] UCD90xxx:V33A 电源轨是否需要 RC 滤波器?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    V33A 为器件内部的电压基准和 ADC 块供电。V33A 上的较大纹波可能会影响电压基准。建议使用 RC 滤波器来分离 V33D 和 V33A,从而提高 V33A 质量。建议的值为 5Ω 和 4.7μF。有关详细信息,请参阅器件数据表中的应用信息。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] UCD90xxx:EN 引脚上是否需要连接下拉电阻器?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    在某些情况下需要在 EN 引脚上连接下拉电阻器。当 UCD90xxx 器件处于复位或初始化状态时,GPIO 引脚处于高阻态(FPWM 引脚驱动为低电平状态)。如果 POL 控制器的 EN 引脚具有内部上拉电阻器,则 UCD90xxx 的 EN 引脚(处于高阻态的 GPIO 引脚)无法使 POL 转换器关闭。在这种情况下,需要连接下拉电阻器,从而在 UCD90xxx 处于复位或初始化状态时使 EN 引脚保持低电平。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 已回答

    BQ28Z610: 配置后出现充电过早保护,放电不打开问题 0 已锁定

    3016 视图
    3 回复
    最新3 年多前
    由 gaofeng zhu
  • 建议的答案

    UCC28711: UCC28711如何设定或构建已设定660Vdc时开关电源启动,启动后若电压高于777Vdc时要停止输出 或 低于以555V时要也要停止输出 0 已锁定

    981 视图
    3 回复
    最新3 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 已回答

    BQ78350-R1: bq78350R1做CEDV数据怎么做都成功不了 0 已锁定

    1460 视图
    4 回复
    最新3 年多前
    由 dingwei wu
  • 建议的答案

    LM4040-N: 想咨询一下1、3引脚短接后果 0 已锁定

    3240 视图
    10 回复
    最新3 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 已回答

    【求助】webench设计的问题 0 已锁定

    2086 视图
    9 回复
    最新3 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 已回答

    LM5041: UVLO和SS引脚掉电时,VREF处电压状态 0 已锁定

    1635 视图
    3 回复
    最新3 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    BQ25504: 用什么软件可以进行仿真? 0 已锁定

    574 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Star Xu
  • 建议的答案

    REF6025: REF6025 0 已锁定

    649 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    UC2708: UC2708 0 已锁定

    986 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    LM5026: LM5026轻载工作异常,有噪音且输出电压脉动 0 已锁定

    3119 视图
    8 回复
    最新3 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    TPS650864: I2C读取数据异常问题 0 已锁定

    1288 视图
    3 回复
    最新3 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    TPS650864: 技术咨询 0 已锁定

    1241 视图
    4 回复
    最新3 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    LM74670-Q1: 输入为933Hz的交流,能用该芯片搭建三相整流桥吗 0 已锁定

    1895 视图
    3 回复
    最新3 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    LM5176-Q1: LM5176空载待机电流过大,升压输出异常 0 已锁定

    3826 视图
    6 回复
    最新3 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    BQ79616-Q1: bq79616能否检测-2V~2V的负电压? 0 已锁定

    775 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Star Xu
  • 建议的答案

    BQ76930: 关于BQ76930无法触发硬件短路保护功能(SCD)的问题 0 已锁定

    3436 视图
    5 回复
    最新3 年多前
    由 Star Xu
  • 已回答

    UCC21710: 驱动引脚OutH和OutL能否短接 0 已锁定

    1388 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    BQ40Z80: 通讯异常 上位机显示乱码问题 0 已锁定

    1415 视图
    2 回复
    最新3 年多前
    由 haifeng hu
  • 建议的答案

    BQ25505: 个人根据EVM设计BQ25505外围电路,设置VBAT_OV为4.5V,VBAT_OK_HYST为4.2V,但是实测的时候发现超级电容能够充电到4.5V,而VBAT_OK一直为低电平 0 已锁定

    1004 视图
    2 回复
    最新3 年多前
    由 Star Xu
  • 建议的答案

    TPS548D22: 输入电容计算 0 已锁定

    1945 视图
    5 回复
    最新3 年多前
    由 Johnsin Tao
<>