• 话题 39473 个讨论
常见问题
  • [FAQ] 2021 年第 1 季度模拟设计期刊新文章

    Annie Liu
    Annie Liu
    用于汽车后灯的大功率、低成本、离散线性预调节器 作者:系统工程师 Michael Helmlinger、应用工程师 Marcoo Zamora 和现场应用工程师 Olivier Mellin 下载 (PDF, 558KB) 使用三级降压开关充电器将功率密度最大化 作者:电池充电器应用工程师 Jeff Falin 和成员组技术人员、工业电池充电器系统经理 Alvaro Aguilar 下载 (PDF, 558KB) 使用 48V 汽车系统实现低噪声电气化 作者:应用工程师 Marshall…
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] BQ25601:BQ2560x 常见问题解答

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: BQ256XXSW-LINUX 1. STAT 在 BAT 未连接时闪烁 该器件没有电池检测功能。当电池未连接且默认启用充电时,该器件会尝试将 VBAT 调节为充电电压(VREG,默认为 4.208V),然后终止充电。经过一段时间后,VBAT 将降至充电阈值以下,该器件会再次将 VBAT 充电至充电电压 (VREG)。因此,充电器状态显示的是正在充电和充电完成之间的状态,此外 STAT 引脚会闪烁。这也会产生较高的 VSYS 纹波。如果通过…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] BQ25150:BQ25150 和 BQ25155 差异

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: BQ25150 , BQ25155 器件型号: BQ25150 主题中讨论的其他器件: BQ25155 特性 BQ25150 BQ25155 PMID 调节 不支持。VIN 直通至 PMID PMID 可调节,并可通过 I2C 进行编程。 默认电压为 4.5V VINDPM 在 4.6V 默认电压下启用 默认禁用 IMAX 支持 不支持(将 BOM 减少 1 个电阻器) …
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] BQ24296:BQ2429X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: BQ24296M , BQ24296 请参阅以下文档,了解 BQ2419X 系列最常用器件(如 BQ24296、BQ24296M 等)的原理图审阅和 PCB 布局设计提示。其他 BQ2429X 器件是类似的,可参阅列出的文档。 外部元件的选择可以是“必需”或“可选”: 必需 - 对正常运行绝对必要的元件 可选 - 可选元件 使用这些信息,客户可以根据自己的应用减少外部元件,并根据此文档进行原理图审阅…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] UCC21520:栅极和源极与 0V 接地层之间的并联电阻

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: UCC21520 问:我看到栅极和源极之间有一个 10 千欧的电阻(请参阅 tidue55b.pdf 随附图片中的 R14 和 R12),但我不明白这里为什么要有电阻。因为那里没有 MOSFET,所以我猜是为了测量目的。 我针对 UCC21520 使用 +15V、-5V 双路输出配置。 第二个问题是,COMA (S1) 或 COMB (S2) 中的接地层是否有助于降低 MOSFET 从 OUTA 或 OUTB 至源极的栅极走线噪声…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] LM25118:为什么在输入电压低于 4V 时无法运行?

    Annie Liu
    Annie Liu
    问:我的客户在其系统中使用了此器件,他们使用低至 3.5V 的输入电压, 但他们目前发现,当输入电压低于 4V 时,我们的器件就会关断。 下面是他们的电路,请告知我们需要修改哪一部分。 答:该器件需要 5V 的初始启动电压。如果未满足,则 VCC 上的电压可能不会超过 UVLO 阈值电压 3.7V
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] TPS650864:如何处理未使用的稳压器/电源轨?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: TPS650864 问:TPS650864 具有多个默认设置选项(可订购器件型号),但它们通常不是给定设计的理想搭配。 如果我不想在某个特别订购的 TPS650864 中使用由 OTP 序列启用的稳压器,该怎么办? 示例: 如果我想使用 TPS6508641,但我不需要 BUCK3 为我的 DDR 供电,DDR 由一个单独的芯片供电。我该如何处理 BUCK3? 答:对于起动器,如果 OTP 设置未启用稳压器,则请遵循 TPS65086x…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] 使用 TPS929120-Q1 在 5 分钟内设计汽车动画照明

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: TPS929120-Q1 , MSP430F5529 器件型号: TPS929120-Q1 用户可以使用 TPS929120-Q1 实现什么 现在的动画尾灯,如顺序转向灯和迎宾/告别灯越来越受欢迎。不同的 OEM 具有多种要求,例如非板载通信、非板载 LED 驱动器、失效防护模式等。 TPS929120-Q1 专用于具有智能总线控制和像素控制的汽车动画照明。通过使用 TPS929120-Q1 ,用户可以实现平台动画照明设计,从而轻松满足各种…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] TPS546D24A:USB 转 GPIO 转换器是否具有内部上拉功能?多大电阻?多大电压?

    Annie Liu
    Annie Liu
    器件型号: TPS546D24A TI USB 转 GPIO 接口转换器确实包含内部上拉到板载 3.3V 电源电压的功能。 上拉电阻值可通过 4 个电平进行选择,通过 FUSION GUI 中“TOOLS”菜单下的“USB Adapter Settings”选项进行设置 分别是: 开漏(无内部上拉) 2.2 千欧 1.0 千欧 688 欧姆(2.2 千欧与 1.0 千欧并联) 如果我希望能够使用电路板上的 TI USB 转 GPIO 接口转换器…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] CCS/LP5036:如何在五分钟内掌握 LP50xx 器件?请提供 LP5009、LP5012、LP5018、LP5024、LP5030、LP5036 器件的快速入门指南。

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: LP5036 , USB2ANY 器件型号:LP5036 工具/软件:Code Composer Studio 问题 1:将 USB2ANY 模块连接到 LP50xx EVM 时,正确的方向是什么? 图 1 显示了将 USB2ANY 模块连接到 LP50xx EVM 时的正确方向。请注意蓝色块中标记的部件。有关 LP50xx EVM 硬件设置的更多详细信息,请参阅相应的用户指南。我在此处提供了一个链接,用于下载 LP5024 的用户…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 建议的答案

    BQ34Z100: bq34z100电量计是否支持钛酸锂 0 已锁定

    552 视图
    3 回复
    最新10 个月前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    BQ76200: bq76200这款芯片的功能 0 已锁定

    648 视图
    2 回复
    最新10 个月前
    由 Daniel
  • 已回答

    BQ25980: BQ25995电源芯片驱动 +1 已锁定

    585 视图
    2 回复
    最新10 个月前
    由 Taylor
  • 未回答

    TPS92201: TPS92201, will EN Pin pull down system voltage when it is set to low ? 0 已锁定

    626 视图
    3 回复
    最新10 个月前
    由 Alice
  • 建议的答案

    PMP40586: pmp40586 0 已锁定

    359 视图
    2 回复
    最新10 个月前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    LM61460-Q1: Please provide test report of stability for the DC/DC LM61460-Q1, (frequency domain: Gain Margin & Phase Margin) under temperature (-40°C, +25°C, +85°C) and for the LDO (time domain: load transients) under temperature (-40°C, +25°C, +85°C) 0 已锁定

    715 视图
    3 回复
    最新10 个月前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    LM74900-Q1: 短路保护默认阈值20mV是如何定义的? 0 已锁定

    1610 视图
    11 回复
    最新10 个月前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    TPS709: TPS70933DBVR Xray差异,是否是PCN变动,是否影响产品使用 0 已锁定

    576 视图
    2 回复
    最新10 个月前
    由 Taylor
  • 已回答

    LM27762: 转出±1.8V,带轻载的时候,转换效率能有多少 +1 已锁定

    1003 视图
    3 回复
    最新10 个月前
    由 VIPER VIPER
  • 建议的答案

    UC2844: UC2844 工作模式和输出纹波大的问题 0 已锁定

    1633 视图
    4 回复
    最新10 个月前
    由 Links
  • 建议的答案

    TPS23754: 按照输出功率被限制在13W以下,无法满足使用需求 0 已锁定

    5492 视图
    26 回复
    最新10 个月前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    UCC2808A-2Q1: 芯片输出在轻载的时候占空比直接从10%跳到50% 0 已锁定

    606 视图
    2 回复
    最新10 个月前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    TPS25730: TPS25730可以固定输出5V,工作电流3A吗? 0 已锁定

    1458 视图
    7 回复
    最新10 个月前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    TPS25751: PMP41115-240W 的TPS26750 改成TPS25751? 0 已锁定

    383 视图
    1 回复
    最新10 个月前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    LM66100: 可否两个并联使用 0 已锁定

    507 视图
    2 回复
    最新10 个月前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    BQ78350-R1: 放电压差保护和均衡启动方式 0 已锁定

    907 视图
    3 回复
    最新10 个月前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    TPS25762-Q1: TPS25762CQRQLRQ1 0 已锁定

    296 视图
    2 回复
    最新10 个月前
    由 Lydia
  • 已回答

    TPS62130A: 输出是正常的5v输出,但是使用电子负载定电流,将负载调到7A时候,电压掉到了4.3,负载调整率的问题,请问可以如何解决 0 已锁定

    1158 视图
    1 回复
    最新10 个月前
    由 ZHIMIN ZHANG
  • 已回答

    TPS61165-Q1: TPS61165TDBVRQ1 0 已锁定

    463 视图
    2 回复
    最新10 个月前
    由 Links
  • 建议的答案

    TPS56836: TPS56836 0 已锁定

    925 视图
    2 回复
    最新10 个月前
    由 FRANK1
<>