• BQ40Z80: bq40z80放电异常,且无法恢复

    Part Number: BQ40Z80

    您好,目前我们正在开发一款200HZ-6GHz频率发生装置的电池保护板,使用的bq40z80,在测试低频900Mhz时发生断电现象,同时无法恢复、读取不到数据,重新上电无反应,测量引脚无短路现象,bq40z80芯片引脚没有烧坏痕迹,更换bq40z80芯片恢复正常,请问是否是emc导致的,我们需要做哪些处理从而保护芯片?

  • BQ40Z80: BQ40Z80 上电时进入ROM模式,请问是什么原因导致的?

    Part Number: BQ40Z80

    6串 电池,cell 2 ,cell 4 ,cell 6 同时上电时进入ROM模式

  • BQ40Z80: 芯片内部ADC采样顺序

    Part Number: BQ40Z80

    你好;

    我想了解下BQ40Z80内部VC1-VC6单节电压采样流程;是同时采样6节电压还是按顺序每节电压

    数据表里只说了1秒的间隔;

    8.3.12 Voltage
    The BQ40Z80 updates the individual series cell voltages at a 1-second interval. The internal ADC of the
    BQ40Z80 measures the voltage, and scales and calibrates…

  • BQ40Z80: 芯片内部ADC采样顺序

    Part Number: BQ40Z80

    你好;

    我想了解下BQ40Z80内部VC1-VC6单节电压采样流程;是同时采样6节电压还是按顺序每节电压

    数据表里只说了1秒的间隔;

    8.3.12 Voltage
    The BQ40Z80 updates the individual series cell voltages at a 1-second interval. The internal ADC of the
    BQ40Z80 measures the voltage, and scales and calibrates…

  • BQ40Z50: BQ40Z80发生SDM后充电不能激活

    Part Number: BQ40Z50
    Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

    请教专家:BQ40Z50遇到Autoship方式进入Shutdown后,连通BQStudio能看到有SDM标志位,充电无法激活,充电能观察到pack引脚电压高于Bat引脚,但就是SDM不能自动清除,CHG\DSG\PRE都不能开通,有什么解决办法吗?

  • BQ40Z80: BQ40Z80在充电管理时,对FC(fully-charged)标示位置位,和不置位,这两种情况下,BQ40Z80所处的模式分别是什么?

    Part Number: BQ40Z80

    你好,

    我的电池包是7S1P的,给洗地机供电。在充完电时,BQ40Z80的标示位有两种情况。

    第一种情况:

    battery status寄存器中,

    INIT = 1, DSG = 1, FC =1

    第二种情况:

    INIT =1, DSG = 1, FC = 0

    我的问题是:

    1. 这两种状态是不是都是处于放电状态?工作电流分别会是多少?

    2. 如果将充电电压撤销掉(降为零),有没有什么指令使得BMS处于最省电模式?

    Regards

    Alex Chen

  • BQ40Z80: 如何通过电池管理芯片判断电池寿命情况

    Part Number: BQ40Z80

    你好,

    需要对售出产品的电池寿命状态进行检查,判断电池是否能继续使用。应该通过哪些参数判断电池寿命情况,比如满充容量?健康度?以及电池在长期放置不用或者长期接入外部电源处于充满状态会对这些参数有影响吗?

    谢谢。

  • BQ40Z80: 如何设置电池充满的条件

    Part Number: BQ40Z80

    你好,

    我现在一个电池包的应用是7S1P, 电芯是18650锂离子电池,2500mAh。目前的设置是:当每节电芯的电压大于4.1时,并且电流小于150mAh, SOC一段时间稳定不变,BQ40Z80会终止充电,并且对FC(Fully charged)标志位置位。在另外一种充电情况下,电池包会停止充电,但是不会对FC置位:当某单节电池达到4.19V(4.19V被设置为电压过充的门槛),BMS会终止充电。

    电池工程师说:在计算SOC时,FC有没有置位,算法是不同的…

  • BQ40Z80: 往BQ40Z80发送CMD0x44,收到非应答信号,为什么会这样呢?是我没有在某个寄存器进行解锁吗?

    Part Number: BQ40Z80

    下图我用Battery Management Studio+EV2300与BQ40Z80通讯时抓取的I2C波形,发送CMD0x44会回复应答信号,而且读取的数据是正常的

    下图是我利用MCU通过I2C访问BQ40Z80的波形,可以看到CMD0x44回复的是非应答信号,然后读取的数据全是0xFF,请问我是不是没有对某个寄存器解锁导致CMD0X44命令无法正常使用的?是的话请告知需要对哪个寄存器进行操作才可以正常使用CMD0x44;

    (提示,其他寄存器我可以正常读取数据…

  • BQ24610: bq40z80

    Part Number: BQ24610
    Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80,

    使用bq24610作为电池充电器,bq40z80作为电池管理,当bq40z80触发保护关断情况,bq24610无法检测到电池存在不能输出预设充电电压,有什么办法可以避免这种情况产生吗

  • BQ40Z80: 是否可以把采样电阻改为0.5毫欧

    Part Number: BQ40Z80
    Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50,

    BQ40Z50 和 BQ40Z80 是否支持把采样电阻改为0.5毫欧?

  • BQ40Z50-R1: BQ40Z50

    Part Number: BQ40Z50-R1
    Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

    上述图片中,上位机BQStudio界面显示Cycle Count:65535,请问这是什么原因造成循环次数错误

  • BQ40Z80: 设计6串3并电池组保护板时,design capacity设置问题

    Part Number: BQ40Z80

    使用的是18节3.65V,5000mAh电池。

    是否应该设置design capacity:15000mAh,cWh设置为:3.65*5*18*100=32850cWh

    但是,在设置界面,无法写入32850cWh数据

  • BQ40Z80: 老化后部分产品化学ID发生变化

    Part Number: BQ40Z80

    您好:

         我们用于6串电池组上的BQ40Z80芯片,量产时下装的包含有化学ID号Firmware,目前发现的问题是老化完后有些产品这个ID号就变化了,这是什么问题呢?

  • BQ40Z80: BQ40Z80 定制的化学ID7778,进行学习测试在04步骤不更新,QMAX也不更新问题

    Part Number: BQ40Z80

    1325.roomtemp_rel_dis_rel.csv5040.GG.gg.csv

    ChemID #7778.txt
    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    Hi Banban,
    ChemID #7778 is complete!
    Info:
    • CC Number : 2408027
    • Cell Maker : GRP
    • Cell Model : 6053117-S3A…
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • BQ40Z80: 定制的化学ID7778,进行学习测试在04步骤不更新,QMAX也不更新问题

    Part Number: BQ40Z80

    hi TI技术团队:

       我这边使用BQ40Z80电量计进行了3个项目,之前2个项目使用上传电芯测试数据普匹配化学ID使用的,非常顺利;   最新的项目是新电芯体系,没有匹配到合适的化学ID;

    我们就按照流程申请了定制化学ID, 定制 ID 7778;但我们使用这个ID 进行学习测试时,发现QAMX重复多次都不更新,学习测试进度异常;然后我又用定制化学ID的电芯进行了测试数据采集,与最新的TI 化学ID库匹配,匹配出来的3%以内的ID并没有ID 7778这个;…

  • BQ40Z80: 4灯LED应用中,当LED1亮起时,LED3也会同时亮(微弱)

    Part Number: BQ40Z80

    Hi 大家好!

    在BQ40Z80的4灯LED应用中,某些场景只需要LED1闪烁,但当LED1闪烁时LED3也会跟着闪(微弱)。将电路修改为6灯应用,则由于LED5钳位,仅LED5与LED1同时闪,LED3不亮。

    似乎LED1闪烁时,LEDC管脚不处于高阻态?是否修改配置或电路可以避免?

  • BQ28Z610: Update Status=0x14,是否正常?

    Part Number: BQ28Z610

    您好:

          BQ28Z610,我已经进行了两次完整的学习,Update Status=0x14,这个状态正常吗?

  • BQ40Z80: 现在需要做一款电池管理板当前意向选择BQ40Z80,产品要求如下,请帮忙确认能否满足要求

    Part Number: BQ40Z80

    1、具备电池电量检查26节锂电池

    2、具备均衡功能(能独立对26节电池其中一节放电)

    3、电池长期不使用可以对真个电池组放电

    4、温度过高时停止充电

    5、充电电压过高时停止充电

    6、电池电量低停止放电

    规格书上没有看到对单节电池和整电池组放电电流说明,麻烦确定下以上上功能是否能满足

  • BQ40Z80: BQ40Z80 SMBUS无法通信

    Part Number: BQ40Z80
    Other Parts Discussed in Thread: EV2400

    尊敬的专家:

        我司在使用BQ40Z80时,烧录完BQ40Z80的程序后,重新上电,会出现SUMBUS无法通信。

    使用EV2400 也无法通信,需要重新上电,重新烧录程序后恢复正常。

    目前大概有10%左右的芯片,出现这种情况!

  • BQ40Z80: BQ40Z80通信

    Part Number: BQ40Z80

    您好!我想请问一下,我试想从外部单片机IIC跟BQ40Z80 SMD通信,读取BQ40Z80一些寄存器数据,这样做合理吗?我想读取一些寄存器数据,传给其他设备,以便进行二次开发,不知道这样子能不能实现。

  • BQ40Z80: BQ40Z80RSMR 对应的化学ID数据在哪下载

    Part Number: BQ40Z80

    使用 BQ40Z80芯片时在 TI化学ID数据库中未找到相对应的化学ID,请问需要在哪里可以下载对应型号的化学ID数据?

  • BQ40Z80: alternative or substitute of BQ40Z80

    Part Number: BQ40Z80
    Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z60

    你好,

    我公司用BQ40Z80做洗地机的电池管理方案,现在看来它的性能是超过了洗地机的要求。目前我们在寻找一个低成本的方案,能够替代BQ40Z80,并且要求BMS的软件变更尽可能的少。

    Regards

    Alex Chen

  • BQ28Z610: 关于Battery Management Studio更新Chemistry的问题

    Part Number: BQ28Z610

    在使用Battery Management Studio软件过程中,在官网下载最新的chem ID后进行更新,更新后无法显示Chem ID了,更新之前是正常的,请问这种情况怎么解决?

  • BQ40Z80: 跟新化学ID库1092版本 需要最新的上位机bqstudio 1.3.125 从官网上下载最新的只有到1.3.124版本 能否提供下1.3.125的下载链接

    Part Number: BQ40Z80
    Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

    跟新化学ID库1092版本  需要最新的上位机bqstudio 1.3.125   从官网上下载最新的只有到1.3.124版本   能否提供下1.3.125的下载链接

1 2 3 4 5 »