This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
2012年7月9日(周一)上午10点到12点,TI C6000多核技术专家将为广大客户提供两个小时的实时线上技术支持,实现和客户们的实时对话交流。欢迎各位客户的积极参与!
主题:C6000多核编程
时间:2012年7月9日(周一) 上午10点到12点
TI专家:三位专家在DSP领域都拥有超过5年的技术支持经验,对C66x多核架构非常了解,且在多核软件设计、编程及debug方面拥有丰富的实践经验。
Mr. Andy Yin
Mr. Allen Yin
Mr. Thomas Yang
活动规则:
- 提问形式:发表新贴并请在提问标题上注明【多核编程】- 其后加上问题具体标题
- 提问要求:问题需要包括但不限于以下几点:
1. 具体的应用场景;
2. 硬件环境;
3. 软件架构,包括与外部的接口及DSP内部的软件分布;
4. 具体遇到的问题,或者估计可能产生的问题。
- 此次活动参与者将有机会获得TI精美小礼品一份 – JEEP野外活动工具刀(共50份)。TI工程师负责最终的抽奖活动。
感谢各位客户的关注和参与!下面是今天实时问答的汇总供更多客户参考:
http://www.deyisupport.com/question_answer/f/53/t/10473.aspx
http://www.deyisupport.com/question_answer/f/53/t/10490.aspx
http://www.deyisupport.com/question_answer/f/53/t/10478.aspx
http://www.deyisupport.com/question_answer/f/53/t/10485.aspx
http://www.deyisupport.com/question_answer/f/53/t/10469.aspx
http://www.deyisupport.com/question_answer/f/53/t/10477.aspx
http://www.deyisupport.com/question_answer/f/53/t/10484.aspx
【多核编程】- 如何优化负载均衡?
由于时间有限,我们的工程师还会进一步跟进未解决的问题。再次感谢大家的关注和参与!