问题描述:
系统选用C6657作为主处理器,C6657电源及外设参照其开发板设计,每一路电源由电源芯片TPS54525PWP产生,由一片CPLD控制上电顺序,见原理图。其中CVDD电压由TPS54525+LM10011产生,并且通过C6657 SmartReflex功能控制。
现在的问题是,系统所有电源上电完成后,通过JTAG访问C6657内部寄存器或者通过gel文件加载配置,部分电路板出现部分寄存器(主要是DDR相关寄存器)访问异常的情况。通过调整LM10011芯片SET管脚的配置电路调整CVDD电压,出现上述问题的部分电路板可以正常工作,但是仍有一部分电路板问题得不到改善。
所以请教以下问题:
1、 出现上述问题可能是什么原因造成的?
2、 关于CVDD电压生成电路是否有问题?
3、 关于SmartReflex通过LM10011调节CVDD电压的问题描述请见附件二,为什么会出现这种情况?