您好,Ti的攻城狮:
有个问题想咨询一下,我们已经使用C6657有一段时间了,单核双核,SPI RBL加载使用都正常。现在我们编写的程序可能有点大,其中text段程序是放在SL2段中,0核1核分别跑不同程序,怕以后SL2段不够用,想在想在SPI boot的基础上把DDR3加进去,然后就不成功。
问题1:在论坛看到有些资料说C6657 RBL方式支持DDR3 Level,但是有些不支持,就比较糊,想请工程师给个正儿八经的链接。
问题2:SPI BOOT with DDR3使用的转换工具里面有个工具叫AddDDRTable,其中有120个Bit是DDR3初始化寄存器的值。这个工具是可以用的么?有没有文档对着120个Bit具体含义进行说明?
问题3:之前又在论坛看到个文档,主程序定义了一段#program ddr_emif的程序段,里面是DDR3寄存器初始化的值,然后映射到cmd里面的DDR_Config,不是很懂这个的意思?