This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320C6748: 6748 IO响应问题

Part Number: TMS320C6748
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

      希望的是使用并口持续接收,并同时使用用USB接口发送出去。但是现在测试IO口中断响应速度很慢,达不到期望的速度。详细情况是:
     设计的9个IO口和外部FPGA相连,其中1个IO作为时钟信号,其他8个IO口作为并行数据输入信号,使用IO中断检测到时钟信号上升跳变时读取并行IO口的数据,但现在测试发现作为时钟信号的IO口响应不及时,中间会漏掉很多信号,我们FPGA输出的时钟信号是200ns为一个周期,DSP单独测试时钟信号不进行数据读取和USB发送都会漏掉绝大多数的时钟信号。想请教下:1、IO口中断是否能响应200ns为周期的中断信号? 2、关于UPP接口是否能够只使用SCLK和数据线进行数据传输,而不使用ENBALE、START、WAIT这三个信号。
  • 1、IO口中断是否能响应200ns为周期的中断信号?

    就算用循环连续切换IO电平,速度也是比较慢的,更不要说中断有入栈出栈的一堆寄存器的保存恢复的耗时操作。所以用中断方式来实现这个需求是不现实的。

    如果要用IO来做。PRU的IO速度是可以实现的,而且用PRU专门来做这个功能,不需要用中断方式,用轮循方式就可以了。

    当然在C6748上用UPP就好了。

    2、关于UPP接口是否能够只使用SCLK和数据线进行数据传输,而不使用ENBALE、START、WAIT这三个信号

    可以的。这几个信号都是option的。不过你接的是FPGA,要实现这几个信号也比较容易吧。或者实现其中一个,比如start。

  • 请问一下,如果upp接口只用数据线和时钟线的情况下,在接线时是否直接忽略ENABLE、START、WAIT这三个信号就行呢?在初始化时是否还需要对这三个IO口进行初始化呢?

  • 果upp接口只用数据线和时钟线的情况下,在接线时是否直接忽略ENABLE、START、WAIT这三个信号就行呢

    是的。TRM上说明如下:

    最开始的开发板上用uPP接ADC,DAC就是这么接的。附件供你参考,这部分电路在1013887rev1_OMAP-L138_UI_Board_Schematic.pdf。

    这个版本的开发板由SOM核心板,底板base board,UI接口板组成。

    0083.TMDXOSKL138-E_HW_Design_Files.zip

    BSL测试例程:

    5432.1014014A_TMS320C6748_GEL_BSL_Files.zip