Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138
希望的是使用并口持续接收,并同时使用用USB接口发送出去。但是现在测试IO口中断响应速度很慢,达不到期望的速度。详细情况是:
设计的9个IO口和外部FPGA相连,其中1个IO作为时钟信号,其他8个IO口作为并行数据输入信号,使用IO中断检测到时钟信号上升跳变时读取并行IO口的数据,但现在测试发现作为时钟信号的IO口响应不及时,中间会漏掉很多信号,我们FPGA输出的时钟信号是200ns为一个周期,DSP单独测试时钟信号不进行数据读取和USB发送都会漏掉绝大多数的时钟信号。想请教下:1、IO口中断是否能响应200ns为周期的中断信号? 2、关于UPP接口是否能够只使用SCLK和数据线进行数据传输,而不使用ENBALE、START、WAIT这三个信号。