您好!
我们设计用到了TDA4VM,有一些问题咨询下,谢谢。
1:内部的4个PCIE之间是否有switch连接?在芯片介绍上看到有,Datasheet里没有说明。

2:内部的DSP是否可用于音频处理?
3:内部4个PCIE可分别作为RC和EP使用吗?例如serdes0-1作为RC,serdes2-3作为EP
4:PCIE和RGMII/SGMII数据在芯片内部是否可以直接转发?例如数据从RGMII进来通过PCIE口出去,如果可以需要怎么处理?
5:serdes0-1作为两个PCIE x2(EP)和外部一个PCIE x4(RC)连接,是否可行?
6:TDA4 PCIE内部有数字眼图功能?是否支持预加重参数调节?
7:PCIE 参考时钟引脚既可以输出也可以输入,可以用芯片内部的100MHz时钟作为PCIE参考时钟吗?时钟引脚输出100MHz作为EP的参考时钟
非常感谢!期待您的回复。