This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TDA4VM: 关于PCIE和以太网的一些问题咨询

Part Number: TDA4VM


您好!

    我们设计用到了TDA4VM,有一些问题咨询下,谢谢。

1:内部的4个PCIE之间是否有switch连接?在芯片介绍上看到有,Datasheet里没有说明。

   

2:内部的DSP是否可用于音频处理?

3:内部4个PCIE可分别作为RC和EP使用吗?例如serdes0-1作为RC,serdes2-3作为EP

4:PCIE和RGMII/SGMII数据在芯片内部是否可以直接转发?例如数据从RGMII进来通过PCIE口出去,如果可以需要怎么处理?

5:serdes0-1作为两个PCIE x2(EP)和外部一个PCIE x4(RC)连接,是否可行?

6:TDA4 PCIE内部有数字眼图功能?是否支持预加重参数调节?

7:PCIE 参考时钟引脚既可以输出也可以输入,可以用芯片内部的100MHz时钟作为PCIE参考时钟吗?时钟引脚输出100MHz作为EP的参考时钟

非常感谢!期待您的回复。

  • 您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 您好,非常抱歉回复晚了。

    3:内部4个PCIE可分别作为RC和EP使用吗?例如serdes0-1作为RC,serdes2-3作为EP

    是的可以。

    5:serdes0-1作为两个PCIE x2(EP)和外部一个PCIE x4(RC)连接,是否可行?

    不可以的。

    7:PCIE 参考时钟引脚既可以输出也可以输入,可以用芯片内部的100MHz时钟作为PCIE参考时钟吗?时钟引脚输出100MHz作为EP的参考时钟

    可以的。

    其他问题工程师正在寻求其他团队的帮助,会尽快给您答复。为您带来的不便敬请谅解!