This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320C6678: 多核DMA共享DDR存储访问性能

Part Number: TMS320C6678


各位老师好,我最近在6678 EVM上做一些性能测试,测试场景为使用8个DSP核,每个DSP核分配一个不同的DMA通道,8个核同时进行DDR->L2的数据搬运,搬运的数据量有16k字节,每个核搬运数据在DDR地址均是不同的,数据在L2进行一些处理后,再通过相同的通道写回至DDR的另一片地址空间。DDR是non-cacheable, non-prefetchable。每个核L1P 和 L1D 全部用作cache, L2 512K全部用作SRAM。

我参考了 ZHCA575《6678存储器访问性能测试》中5.2.2章节“多个EDMA共享DDR的性能”,但是实测结果显示8个通道的带宽总和要比表格中的最优情况还好,近乎16000MB/s,无论是DDR到L2还是L2到DDR的多通道DMA性能都远好于文档中提供的数据,想请问下我测试出的性能结果合理吗?还想请老师解释下这种差异产生的原因,谢谢。

  • 要比表格中的最优情况还好

    具体是指哪种情况下?

    是自己写的代码吗?

  • 具体是指 ZHCA5756678存储器访问性能测试》中表12“多个EDMA共享DDR的性能”中L2DDR使用DMA0 TC0 ~ DMA2 TC1 8个通道的总带宽可以达到10494MB/s,我自己写的多核程序8个核执行相同的代码,各自使用一个DMA通道,几乎同时从DDR中搬运数据到核内L2 RAM区(每个核访问的DDR地址不在同一页),测试出的总带宽可以到达16000MB/s,已经超过了DDR的理论带宽10666MB/s,感觉不太合理,我是在连接仿真器的环境下测试的,是不是我测试的方法有问题?还有 ZHCA575中提到的“多个EDMA共享DDR的性能”的是如何测试出来的呢?有没有相关的代码说明。谢谢各位专家

  • 请基于 K1_STK_v1.1\Memory_Performance 这个例程的基础上测试看看,其中有 edma_test 可以参考。不确定测试结果是否完全是由该例程获取,可以研究看一下可能会有一些改动。

    e2echina.ti.com/.../faq-keystone1