This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] C665x、C667x、K2E 和 K2H:RTOS Processor SDK 中的 IPC 构建



问:

如何为 C665x、C667x、K2E 和 K2H RTOS SDK 构建、编译和安装 IPC 库及二进制文件? 

  • 1. 要求

    a. IPC 目录将与 RTOS Processor SDK 一起安装,RTOS SDK 的下载链接如下

    b. 此外,我们可以安装 IPC 包(无需安装完整 SDK),还提供了各种版本的下载链接。

    c. XDC 工具 (XDC)

    d. 用于为 C66x 器件构建 IPC 二进制文件的 TI CGT (TI-CGT-C6000)

    2. 流程

    a. 转至 IPC 安装的文件夹,需要在 make 文件中指定“XDC_INSTALL_DIR”、“BIOS_INSTALL_DIR”、“PDK_INSTALL_DIR”和目标处理器

    A. 修改 "products.mak",即添加以下行:

    B. 

    XDC_INSTALL_DIR ?= C:\ccs_090300\xdctools_3_60_02_34_core
    BIOS_INSTALL_DIR ?= C:\ti\bios_6_76_03_01
    PDK_INSTALL_DIR ?= C:\ti\pdk_c665x_2_0_16\packages
    ti.targets.elf.C66 ?= C:\ccs_090300\ccs\tools\compiler\ti-cgt-c6000_8.3.11

    b. 在同一文件夹中,通过在 Windows 资源管理器的地址栏中键入“cmd”打开命令提示窗口,然后提供以下命令:

    A. 

    C:\ti\ipc_3_50_04_07>..\xdctools_3_55_02_22_core\gmake.exe -f ipc-bios.mak all

    B. IPC 二进制文件将成功编译和构建。

    c. 另附上以下 IPC 指南

    A. BIOS(Windows) : IPC_Install_Guide_BIOS.pdf

    B. Linux : 3051.IPC_Install_Guide_Linux.pdf

    C. QNX : IPC_Install_Guide_QNX.pdf