各位TI工程师好:
TI 的 处理器,在资料中关于结温的描述都不准确,如 AM3517 datasheet中描述 这个应该是芯片工作环境温度,结温一般都要125度以上,根据AM3517 资料计算最大功耗3.66W ,热阻 RJA(C/W) =24.58 温升90度,那么芯片只能在15度以下使用啦? 请给出热设计参考,非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位TI工程师好:
TI 的 处理器,在资料中关于结温的描述都不准确,如 AM3517 datasheet中描述 这个应该是芯片工作环境温度,结温一般都要125度以上,根据AM3517 资料计算最大功耗3.66W ,热阻 RJA(C/W) =24.58 温升90度,那么芯片只能在15度以下使用啦? 请给出热设计参考,非常感谢!
在原理设计时需要考虑最大功耗,所以按datasheet 最大功耗计算,请见附件
TI datasheet 是否错误,请帮忙解释,非常感谢!
Yaoming Qin :
请帮忙回帖,设计急需参考,非常感谢!
您好,
首先,我建议您使用AM335x,性价比比AM35x要高。
关于电源部分,采用我们参考设计上的PMIC即可,关于热设计部分,以datasheet上位准。
关于您提到的功耗,每个power rail的最大值不会同时出现,所以其功耗不会到3w多。
关于功耗的评估可以参考http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM35x_Power_Estimation_Tool 进行评估。
关于电源的设计,可以参考 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Analog_and_Power_for_AM35x
您好:
非常感谢您的回复,我对比了一下AM335X的资料,功能性能确实比AM3517要高很多,而且价格便宜,再请教您一下,为什么 AM335X 为什么比AM3517价格低,两芯片主要区别和应用领域有什么不同,由于公司原来使用3517 ,听您的建议我考虑使用AM335X替代,请回复,非常感谢!
关于AM335x我们用了更好的工艺,以及更合适的ip,合理的控制了整个的成本。
AM335x从外设来看,更适合工业类,整个你是可以看到的。
而且关于AM335x的资源,包括文档和支持会更好。
您放心的转入AM335x吧
谢谢
您好:
再问一下 AM335X 是40ns CMOS technology 吗? 非常感谢!