This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TDA4VM: 如何在TI-RTOS設定Timer and Interrupt?

Part Number: TDA4VM

SDK: Processor SDK RTOS J721E 08_06_01

 請教,在 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_06_01_03/vision_apps/platform/j721e/rtos/mcu2_0/main.c

如果想要設定 Timer 在一固定周期(例如 1us or 任意時間) 產生一中斷並進行調用 callball function。

是參考 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_06_01_03/pdk_jacinto_08_06_01_03/packages/ti/csl/test/dmTimerUt中的範例?

或是使用

或是有推薦的example code and reference document。

謝謝。

  • 是參考 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_06_01_03/pdk_jacinto_08_06_01_03/packages/ti/csl/test/dmTimerUt中的範例?

    可以的。以下帖子的讨论可以参考看一下:

    e2e.ti.com/.../tda4vm-how-to-use-ti-rtos-timers-to-add-a-periodic-function

  • 請問,

    1. 要調整時間周期,除了使用TIMERPreScalerClkEnable還有其他的嗎?時間週期彈性度不大。

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    static void csldmTimerTest_Stub(uintptr_t arg)
    {
    uint32_t baseAddr = (uint32_t) (CSL_TIMER12_CFG_BASE);
    //TIMERPreScalerClkEnable(CSL_TIMER12_CFG_BASE, TIMER_PRESCALER_CLK_DIV_BY_256);
    /* Disable the Timer interrupts */
    TIMERIntDisable(baseAddr, TIMER_INT_OVF_EN_FLAG);
    /* acknowledge the interrupt */
    TIMERIntStatusClear(baseAddr, TIMER_IRQSTATUS_OVF_IT_FLAG_MASK);
    printf("Timer Interrupt\n");
    /* Enable the Timer interrupts */
    TIMERIntEnable(baseAddr, TIMER_INT_OVF_EN_FLAG);
    }
    static int32_t csldmTimer_registerTimerInt(void)
    {
    int32_t testStatus;
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    2. 另外如果在 Task 的 appMain啟動 csldmTimer_registerTimerInt, Timer 中斷有動作,但是Task無法動作 (while 內的printf log 無輸出)。

    但是如果在 main中啟動 csldmTimer_registerTimerInt,Task 可以正常輸出(while內的 printf log) 。

    請問如何解決和為什麼?謝謝。

  • 後來改用 TimerP.h,目前可以動作。但是想了解使用 CSL的dmTimer 哪邊出問題和為何不能動作?! 謝謝。

  • 您的问题我们需要升级到英文论坛看下,链接如下,请持续关注:

    e2e.ti.com/.../tda4vm-adjust-the-time-period