This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
SDK: Processor SDK RTOS J721E 08_06_01
請教,在 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_06_01_03/vision_apps/platform/j721e/rtos/mcu2_0/main.c
如果想要設定 Timer 在一固定周期(例如 1us or 任意時間) 產生一中斷並進行調用 callball function。
是參考 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_06_01_03/pdk_jacinto_08_06_01_03/packages/ti/csl/test/dmTimerUt中的範例?
或是使用
或是有推薦的example code and reference document。
謝謝。
是參考 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_06_01_03/pdk_jacinto_08_06_01_03/packages/ti/csl/test/dmTimerUt中的範例?
可以的。以下帖子的讨论可以参考看一下:
e2e.ti.com/.../tda4vm-how-to-use-ti-rtos-timers-to-add-a-periodic-function
請問,
1. 要調整時間周期,除了使用TIMERPreScalerClkEnable還有其他的嗎?時間週期彈性度不大。
static void csldmTimerTest_Stub(uintptr_t arg) { uint32_t baseAddr = (uint32_t) (CSL_TIMER12_CFG_BASE); //TIMERPreScalerClkEnable(CSL_TIMER12_CFG_BASE, TIMER_PRESCALER_CLK_DIV_BY_256); /* Disable the Timer interrupts */ TIMERIntDisable(baseAddr, TIMER_INT_OVF_EN_FLAG); /* acknowledge the interrupt */ TIMERIntStatusClear(baseAddr, TIMER_IRQSTATUS_OVF_IT_FLAG_MASK); printf("Timer Interrupt\n"); /* Enable the Timer interrupts */ TIMERIntEnable(baseAddr, TIMER_INT_OVF_EN_FLAG); } static int32_t csldmTimer_registerTimerInt(void) { int32_t testStatus; OsalInterruptRetCode_e retVal; OsalRegisterIntrParams_t interruptRegParams; /* Initialize with defaults */ Osal_RegisterInterrupt_initParams(&interruptRegParams); /* Populate the interrupt parameters */ interruptRegParams.corepacConfig.arg = (uintptr_t) CSL_TIMER12_CFG_BASE; interruptRegParams.corepacConfig.name = NULL; interruptRegParams.corepacConfig.isrRoutine = csldmTimerTest_Stub; interruptRegParams.corepacConfig.triggerSensitivity = OSAL_ARM_GIC_TRIG_TYPE_HIGH_LEVEL; interruptRegParams.corepacConfig.priority = 0xFU; // R5: 0-15 interruptRegParams.corepacConfig.intVecNum = CSLR_R5FSS0_CORE0_INTR_TIMER12_INTR_PEND_0; /* Host Interrupt vector */ interruptRegParams.corepacConfig.corepacEventNum = CSLR_R5FSS0_CORE0_INTR_TIMER12_INTR_PEND_0; printf("Register interrupts\n"); /* Register interrupts */ retVal = Osal_RegisterInterrupt(&interruptRegParams,&(gdmTimerTest_HwiPHandle)); printf("retVal %d\n", retVal); if (retVal == OSAL_INT_SUCCESS) { testStatus = CSL_APP_TEST_PASS; } else { testStatus = CSL_APP_TEST_FAILED; } return (testStatus); } static void appMain(void* arg0, void* arg1) { appUtilsTaskInit(); appInit(); appRun(); #if 1 appLogPrintf("mcu2_0: Task - start\n"); TIMERPreScalerClkEnable(CSL_TIMER12_CFG_BASE, TIMER_PRESCALER_CLK_DIV_BY_256); csldmTimer_registerTimerInt(); while(1) { appLogWaitMsecs(100u); appLogPrintf("mcu2_0: Task - appMain\n"); } #else appDeInit(); #endif } int main(void) { TaskP_Params tskParams; TaskP_Handle task; /* This is moved before the wait function as NDK comes up with BIOS and looks for semaphore handle created by appEthFwEarlyInit() */ #ifdef ENABLE_ETHFW appEthFwEarlyInit(); #endif /* This is for debug purpose - see the description of function header */ StartupEmulatorWaitFxn(); OS_init(); TaskP_Params_init(&tskParams); tskParams.priority = 8u; tskParams.stack = gTskStackMain; tskParams.stacksize = sizeof (gTskStackMain); task = TaskP_create(&appMain, &tskParams); //csldmTimer_registerTimerInt(); if(NULL == task) { OS_stop(); } OS_start(); return 0; }
2. 另外如果在 Task 的 appMain啟動 csldmTimer_registerTimerInt, Timer 中斷有動作,但是Task無法動作 (while 內的printf log 無輸出)。
但是如果在 main中啟動 csldmTimer_registerTimerInt,Task 可以正常輸出(while內的 printf log) 。
請問如何解決和為什麼?謝謝。
後來改用 TimerP.h,目前可以動作。但是想了解使用 CSL的dmTimer 哪邊出問題和為何不能動作?! 謝謝。
您的问题我们需要升级到英文论坛看下,链接如下,请持续关注: