由于中秋节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【资料共享】Keystone 架构高性能多核处理器资源汇总(2016/3/4)

多核DSP选择及应用


    多核DSP系列

     多核DSP+ARM系列

    图像应用

    视频应用

    通信类应用

    其他应用和方案

硬件开发环境  


    C6678 EVM / C6670 EVMC6657 EVM板 / C667x EVM支持 / C665x EVM支持  / EVMK2H

    AMCPCIe适配卡(配合66706678EVM使用)/ AMC转PCIe支持 

    Keystone架构DSP原理图设计检查表       Keystone I硬件设计checklist

工具及软件 


    多核软件开发包MCSDK)下载 / MCSDK入门指南 / MCSDK用户手册 

     Processor SDK (Linux and RTOS)

     CCS5 WIKI / 代码生成工具CGT WIKI / Sys-BIOSWIKI / C66X Landing Page

    C66X科主页 C667x DSP介绍、开发工具、EVM、软件包、培训资料等的汇总)

    C66X优化的Video Codec,支持视频应用的开发 / 多核视频演示(MCSDK-VideoDemo)

    C66X平台优化的Speech Codec 

    基于KII平台MCSDK-HPC(High Performance Computing)

    C6000 DSP Library / C6000 Image Library / DSP Math Lib / C6x software Library

    Keystone1 DDR3初始化指南及参数生成工具 / K2 DDR3初始化参数生成工具

Keystone在线培训资料 


   多核开发入门研讨资料 (包含CCS5, Keystone架构, MCSDK的培训介绍,及相关的基本例程) 

    Keystone培训资料及问答汇总    /    C66x多核培训汇总 - 2012年6月

    英文Keystone在线培训keystone及开发调试工具的在线flash培训) 

    多核软件开发包(MCSDK)介绍:英文 / 中文

    2013Q2多核研讨会材料汇总-深圳/杭州/成都/北京

    Keystone Multicore SoC中文在线培训视频

基本例程


Keystone1 软件开发包(STK)   KeystoneII DSP软件开发包(STK)  KeystoneII ARM裸跑例程

IPC本例程C6657核间中断例程DSP与A15之间的IPC例程;

C66X指令测试

DualC6457 SRIO通信例程

6670VCP2测试例程

CCS下使用命令行建立编译工程

在C6678实现VLFFT例程

SPI Flash boot demo; Keystone 1 SPI NOR boot步骤及注意事项EMAC多核boot例子

PA配置发送UDP报文;

EVM6657 EMAC-PC通信例程

TMS320C66x常见问答汇总


    CCS使用     /    硬件设计及调试   

    bootloader常见问题    /    多核编程常见问题

    外设调测    /    加速器调测 

    中断/EDMA等其他模块常见问题    /    多核软件开发包使用

    Sys-Bios使用    /    代码移植   /    代码优化  

    DSP上逻辑地址与物理地址的转换关系及配置

    ARM使用 

Keystone DSP使用经验及文档分享