46957 个讨论
常见问题
[FAQ] [常见问题解答] CCS/AM5728:AM57xx:支持的引导模式
Annie Liu
问:SDK 上的 AM57xx系列支持哪些引导模式? 为了在 am57xx-IDK 上启用非默认引导模式,需要对电路板做哪些修改? 答:AM57xx SoC 支持多种引导模式 - 请参阅 TRM https://www.ti.com/lit/ug/spruhz6l/spruhz6l.pdf 部分Table 33-9. Booting Devices Order了解详细信息。 以下文章仅介绍了在器件上使用 u-boot/Linux 时常用的引导模式子集。 AM57xx 有多种电路板型号,每种型号都有自己的功能…
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] 【分享】TMS320C6748的芯片该如何烧写固化
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748 Q: 加密版本的TMS320C6748的芯片该如何烧写固化? A: 首先确保您的应用开发在非加密版本的芯片上完成了,要不然直接在加密版本的芯片上开发,每次断电都要重新解锁芯片才能连上仿真器,会很繁琐。 烧写步骤: #1. 加密版本芯片的JTAG口默认状态下是不能连接的。需要先将芯片设为UART boot mode,然后用加密版的UART boot 工具从UART启动芯片,使用任意一个简单的.out文件转换成bin文件…
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] Trouble Writing Memory Block at
Annie Liu
Q:调试自己画的DM8168时,想用CCS5.4和JTAG调试DDR是否正确,连接板子出现如下错误,GEL文件显示CortexA8: Output: EVM816x DDR2/3 PRCM Init is Done ..... DDR3初始化完成了,后面就出错了,出错为CortexA8: Trouble Writing Memory Block at 0x4c000010 on Page 0 of Length 0x4: (Error -2130 @ 0x4C000010) Unable to access…
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] 【分享】如何使用AM335x 的ehrpwm1/PCB文件打开后空白
Annie Liu
如何使用AM335x 的ehrpwm1? Q: 把EHRPWM1A用作了背光,如何控制EHRPWM1B的输出? A:配置步骤如下: 1.在设备树中配置ehrpwm管脚复用模式和新建节点。 ehrpwm1_pins: pinmux-ehrpwm1-pins { pinctrl-single,pins = < AM33XX_IOPAD(0x848, PIN_OUTPUT_PULLDOWN | MUX_MODE6) /* gpmc_a2.ehrpwm1a */ AM33XX_IOPAD(0x84c…
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] 【分享】OMAP-L13x/C674x例程
Annie Liu
OMAP-L13x/C674x的pdk例程 请下载附件解压至 ~ \pdk_omapl138_1_0_11\,即可直接导入CCS。 2766.omapl138_c6748_ccs_projectspecs.zip OMAP-L13x / C674x的emmc的例程 请参考以下附件中的指导手册将PROCESSOR SDK中的MMCSD的例程修改为EMMC可用的例程。 5481.Enabling eMMC on OMAPL138 and C6748.pdf
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] 【分享】如何选择sitara处理器用于工业通信
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110 产品类型 Sitara 系列处理器 + 66AK2Gx 支持的工业协议 PRU-ICSS上验证过的工业协议 总结 1.AMIC110和AM335X一次只可通过单个PRU-ICSS支持一种协议 2.AM437X可通过PRU-ICSS0和PRU-ICSS1同时支持一种基于以太网的协议和一种基于串行的协议,PRU-ICSS0只可运行基于串行的协议 3.AM57X和66AK2GX可通过两个PRU-…
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] 【分享】Sitara系列产品usb模块简介
Annie Liu
Sitara usb模块概述 1.两个支持DRD功能的usb模块,也就是usb模块可以根据连接的usb线工作在host或者device两种模式 DRD= Dual-role* Device 2.支持host-only,device-only,DRD模式 3.集成phy,不需要外部的usb phy 4. 每个usb模块具有31个端点,包括15个TX,15个RX和一个双向端点0 特征对比 Note: *AM57x的第二个usb模块(usb2)不支持SuperSpeed USB ROM usb…
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] 【分享】AM57XX支持的启动模式
Annie Liu
SDK中关于AM57XX支持哪些启动模式? 要在am57xx-IDK上启用非默认启动模式,如何对板子进行修改? AM57xx SoC支持多种启动模式-请参考TRM https://www.ti.com/lit/ug/spruhz6l/spruhz6l.pdf Table 33-9. Booting Devices Order 以下文章仅讨论uboot/linux下常用的启动模式 有多种基于AM57XX的开发板,每个开发板都有自己的功能。 AM57xx-beagle-x15 - https:/…
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] 【数字信号处理器 (DSP) & ARM®︎ 微处理器分享】常见问题解答(持续更新中, 更新至10/28/2021)
Annie Liu
【2021 数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器分享】常见问题解答(持续更新中, 更新至10/28/2021) 6724.常见问题解答-Processor 2021.docx 【2020 数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器分享】常见问题解答 常见问题解答-Processor 2020.docx
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] 【分享】如何基于board library修改UART
Annie Liu
本文主要描述如何基于Processor SDK RTOS将 BBB中默认的uart0 例程修改为uart1。 测试环境 CCSV7.2.0 BeagleBone Black Rev C(BBB) Blackhawk USB100v2 前提 下载AM335x processor sdk RTOS http://software-dl.ti.com/processor-sw/esd/PROCESSOR-SDK-RTOS-AM335X/latest/index_FDS.html 通过pdkProjectCreate…
已回答
5 年多前
处理器
处理器论坛
<
>
查看 FAQ 帖
标记
RSS
更多
取消
按标题
按上次回复日期
按话题日期
按回复计数
按浏览计数
按问及最多的问题
按票数
按质量
降序
升序
所有最近的问题和讨论
未回答的问题和讨论
已回答的问题和讨论
带有建议答案的问题
没有回复的问题和讨论
未回答
am335x 芯片里面的 时钟如何配置,请教大家
0
已锁定
631
视图
2
回复
最新
8 年多前
由
ZYQ Z
未回答
am335x 移植 rtl8189es sdio wifi ,请教大神帮忙
0
已锁定
9242
视图
11
回复
最新
8 年多前
由
ZYQ Z
未回答
C6748加载Nandwrite.out后的出现的烧写程序问题
0
已锁定
759
视图
1
回复
最新
8 年多前
由
Denny%20Yang99373
未回答
AM335x bootloader和app程序下载到SPI
0
已锁定
3486
视图
10
回复
最新
8 年多前
由
key dongle
未回答
DM365 IPNC和DVSDK的image_decode不能同时运行
0
已锁定
1150
视图
5
回复
最新
8 年多前
由
que zhengbo
未回答
关于dm8168 HD_VPSS的文档下载
0
已锁定
453
视图
3
回复
最新
8 年多前
由
wj
未回答
Capture Link功能特性
0
已锁定
2584
视图
4
回复
最新
8 年多前
由
Ternence_Hsu
未回答
am335x 新做的板子, 上电没有反应
0
已锁定
1417
视图
4
回复
最新
8 年多前
由
ZYQ Z
未回答
请教各位高手,我用DM642的MCBSP接口作为SPI主器件,来控制DA转换,寄存器初始化如下,程序可以跑起来,DXR寄存器中也有我想要发送的值,但用示波器测量没有信号,片选、时钟、数据都没有输出,有没有哪位大侠指点一下,已经搞了好几天了
0
已锁定
650
视图
1
回复
最新
8 年多前
由
Shine
未回答
C6678EVM的MAC地址获取
0
已锁定
1007
视图
2
回复
最新
8 年多前
由
Pengcheng Yang
未回答
DM8127 FPGA图像采集,显示花屏问题
0
已锁定
1649
视图
3
回复
最新
8 年多前
由
STAR1
已回答
求高手指点,C6748 JTAG连接不上
0
已锁定
4875
视图
11
回复
最新
8 年多前
由
ju huang
未回答
6747 无法连接仿真器
0
已锁定
5838
视图
13
回复
最新
8 年多前
由
ju huang
已回答
DM8127 VIP016bit 配置问题。
0
已锁定
1686
视图
4
回复
最新
8 年多前
由
Ternence_Hsu
未回答
多核访问共享内存维护缓存一致性问题研究
0
已锁定
1236
视图
2
回复
最新
8 年多前
由
ming wu4
未回答
AM335x MMC SD卡多块读写
0
已锁定
4232
视图
15
回复
最新
8 年多前
由
zhijie guo1
未回答
PDSP0 配置问题,发送队列没有反应
0
已锁定
1577
视图
3
回复
最新
8 年多前
由
xin he2
未回答
C6678 TSCL寄存器调用出错
0
已锁定
1292
视图
1
回复
最新
8 年多前
由
Andy Yin
未回答
急求:SPI boot 6678已经成功,主核卡在PA_resetcontrol主不能向下执行,其他核已经顺利执行,请问这是神马情况?
0
已锁定
464
视图
1
回复
最新
8 年多前
由
Andy Yin
未回答
6678与FPGA通过EMIF通信问题
0
已锁定
2301
视图
1
回复
最新
8 年多前
由
Andy Yin
<
>