Dear Ti Team:
For our current design board used DM3730, I have search the ,Setting up AM37x SDRC Registers, but it this link have lost, please provide the right doc to us to debug, thanks.
the lost link:
…
Dear Ti Team:
For our current design board used DM3730, I have search the ,Setting up AM37x SDRC Registers, but it this link have lost, please provide the right doc to us to debug, thanks.
the lost link:
…
Dear Ti team:
这个文档 (Migrating from OMAP3530 to AM35x, link:Migrating from OMAP3530 to AM35x)
内部有个link 文档已经失效,请帮忙提供下该失效文档的资料:
Dear Ti team:
有个问题咨询,关于DM3730,的DDR支持文档提到只能支持SDR或者LPDDR,
着两个型号比较老旧了,请问可以支持较通用的LPDDR2,LPDDR3,或者DDR2,DDR3么?
谢谢
Best Regards~
Dear Ti team:
Could you please provide the reference design base on DM3730CUSA and LPDDR,I couldn't find reference design in the Ti web,
Also I the LPDDR chip is there any recommande list ,Thank you very much
Frank
Dear Ti team:
有个问题咨询,关于DM3730,官网上的链接失效了,请帮忙提供下DM3730的 schemaic checklist 和layout checklist
官方链接:AM37x/DM37x Schematic Checklist
谢谢
Best Regards~
问:您能帮我解决一个 BSP 问题吗?
答:AM17x、AM18x、AM335x、AM35xx、OMAP35xx、DM3730 等器件有旧的 WinCE BSP。从 2021 年 3 月开始,TI 不再对这些器件上的 BSP 版本提供支持。
问:以前的 BSP Wiki 文档在哪里?
答:处理器 Wiki 已于 2021 年 1 月下线。您可以在启动界面闪烁帖子中找到已下线的 BSP 页面内容。请注意该帖子的免责声明。
我用的佐臻DM3730 方案,它和WG7310 WIFI模块一起工作,我发现这个wifi模块链接AP不稳定,经常掉线,自己又连接上,而且链接上还出现错误,虽然还能工作,当不知道稳定性与这个有关系么,大家有了解的,给我指条明路把。
wl1271: hardware_ti_wlan_mac80211_****net_wireless_wl12xx_main.c : Association completed.
[ 1678.005218…
能否提供下DM3730评估板的原理图和封装库
再用DM3730 mcbsp5 连接了一个DAC ,dac 是24bit i2s 格式 !尝试加载驱动后没法播放,经查看MCBSP 。没有找到24BIT ,想问一下,这处怎么处理 ?可有相关的例子?
你好 最近在使用XDS560仿真器调试DM3730的DSP程序,程序可以加载成功,但是发现MCBSP1的寄存器无法访问(读写都无效),通过挂仿真器查看,MCBSP1的相关寄存器的值都是0,但是程序中已经使能了MCBSP1的接口时钟和功能时钟,查看寄存器 CM_FCLKEN1_CORE和CM_ICLKEN1_CORE的值也是对的。但是再查看CM_IDLEST1_CORE寄存器中的ST_MCBSP1 位值是1,表示 McBSP…
你好:
最近在使用TMS320C6748的MCBSP模块和TLV320AIC3204进行通信,发现TLV320AIC3204只有一个WCLK和一个BCLK分别和MCBSP模块的FSR和CLKR连接,对于AIC3204作为主设备时,DSP接收数据时可以用FSR和CLKR来驱动,但是DSP要是发送数据,它的位时钟就没有了,除非CLKX和CLKR内部相连接…
ti 技术支持你们好。我在DM3730 mcbsp3 上连接了一个codec 。捕捉MIC ,通过MCBSP2 上的codec 播放 。
在执行 arecord -Dhw:0,1 -r48000 -f S16_LE -c 2 |aplay -Dhw:0,0 -r48000 后不停地出现
Playing WAVE 'stdin' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, …
你好,最近在使用dm3730的EDMA中断,发现有一个寄存器TPCC_DRAEj,对手册中DMA region acess enable for bit N in region i这个解释不是很理解,这个寄存器存在的目的是什么,或者说在什么情况下会使用,如何使用。其中的 region i的i代表的范围,0-7还是1-7,这个i和TPCC_DRAEj中j是有映射关系吗?
举个例子:比如设置TPCC_DRAE0 |=(1…
ti 技术支持你们好。我在一个应用中 (硬件平台 DM3730 ,软件 ti-dvsdk_dm3730-evm_04_03_00_06 )使用了多个音频codec tlv320aic3104 ,参考 slaa301.pdf ,硬件上配置成这样,我在驱动里面要怎么同时操作4个CODEC ?TI 有没有相关的资料,对于一个 MCBSP 上面同时挂载多个codec ,这部分Linux alsa 驱动该怎么处理…
你好,最近在用DM3730外部GPIO中断引脚,外接了SI4463的NIRQ,3730外部GPIO97作为输入且设为下拉(本来想设为浮空的,没看到手册有相关配置),中断方式为下降沿中断,正常情况下如果先断开SI4463的NIRQ和3730的GPIO97连接,DSP能够正常启动,且正常读写SI4463(SPI读写),问题是当我一开始就把SI4463的NIRQ和3730的GPIO97连接上,再上电启动DSP时DSP会出现死机现象…
TI 技术支持,你们好,我在DM3730 上增加了两个CODEC 原有的TWL4030 和tlv320aic23 在增加驱动后,有一处不是很明白,
static struct snd_soc_dai_link omap3evm_dai = {
.name = "TWL4030",
.stream_name = "TWL4030",
.cpu_dai_name…
你好 我所使用的板子是omap3evm dm3730
现在的情况是ddr的读写速度太低 所以我就设置ddr为我们这块ddr的最大主频200M
ti默认使用的ddr频率是165MHz
手册上写的是通过分频系数分频得到165MHz
所以我就把这里的M值设置大一点 这样分配到的时钟就会变大
core_36x_dpll_param:
.word 240, 12, 0, 1
.word 240, 12, 0, 1
.word 240…
我使用的开发板是dm3730 omap3evm
使用的是IS43LR32640A-6BLI 的DDR
当前ti设置的166M 我想设置为200M
所以使用的设置是
/* Issi part of 3430 EVM (165MHz optimized) 6.06ns * ACTIMA * TDAL = Twr/Tck + Trp/tck = 15/6 + 18 /6 = 2.5 + 3 = 5…