我想要购买TMS320DM6437的开发板,但我没看到产品在哪,可以提供在哪购买吗?
TI 技术支持你们好:
我在IPNC 基础上使用AR8035 作为phy ,我在运行UBOOT 中能读到
DM388_IPNC#ping 192.168.200.233
phy info reg 0x1e addr 0 val 102
phy info reg 0x1e addr 0 val 10a
link up on port 0, speed 1000, full duplex
Using cpsw device
但ping…
Ti的专家们好,我用dm385+ar0331 ipnc3.5,设备拿到后用hdmi转vga接头接显示器,显示器上没有图像显示,转接头测试过没有问题,我想问是转接头不支持1080p的分辨率还是hdmi本身就没有输出?我按照hdmiuserguide上的操作cat /sys/devices/platform/vpss/display0/edid 输出:
I2C No Ack
VPSS_DCTRL: Failed to get…
你好,目前我用uart烧写uboot.mini.uart,但是烧写后,串口依然打印cccc,好些没有写进去,我也参考了processors.wiki.ti.com/.../TI81XX_PSP_UBOOT_User_Guide
你好,
我想在DM385配置兩個新的GPIO腳位控制.一個是 GPIO3[15]當在output輸出,GPIO3[16]當作irq的接受輸入,請問我該怎麼在kernel裡作配置呢??,謝謝!!
Regards,
uboot 中serial配置:
/*
* select serial console configuration
*/
#define CONFIG_SERIAL1 3
#define CONFIG_CONS_INDEX 3
#define CONFIG_SYS_CONSOLE_INFO_QUIET
uboot 可以正常启动,启动后设置bootagrs 如下:
setenv bootargs 'console=ttyO2,115200n8…
你好
1.如果我們想在DM385平台(內核2.6.37)上將視頻解碼器從TVP5158更換為TW2866 / TW9966 / TW9984,那麼您有什麼文件可供參考?
2.是否從McFW API(M3)內部控制TVP5158驅動程序?是dvr_rdk / mcfw上的路徑嗎?如果我們想添加新的視頻解碼器,我們是否需要修改這個M3?
BR,
Byron
给位高手:
1, 最近入手准备开发一个基于DM385的系统,我的想法是利用UART接口烧录UBOOT,利用USB接口来烧录内核文件系统,对于385平台是否可行,以前接触的ARM都是通过网口烧内核,本系统不打算接出网口,
2,DM385还有2个M3的内核,是如何烧录的呢?
请问:
1、dm385_ipnc_ubifs_defconfig 跟dm385_ipnc_ubifs_opt_defconfig有什么区别?
2、dm385 的开发板 ,将IPNC_DEVICE := DM385 ,然后make lsp 的uImge 一直停留在start kernel ,有什么解决方法的建议吗?
各位达芬奇的高手:
我最近调研一个项目可能用到DM385,通过hdmi接口输入视频数据,我接了AD公司的HDMI接口芯片,ADV7611,然后将并行数据接入DM385的视频输入PORTA,现在可能有2种数据通过HDMI接口进来,1种是高清视频数据,我想通过DM385压缩后通过SPI传给FPGA,另外1种数据也是通过HDMI接口进来,不需要处理,直接通过SPI传出去。
我的疑问是DM385能否透传视频接口进来的数据…
大家好!
现在正在用dm385做一个项目,前端输入是YUV4:2:2的1920*1080的图像,时钟为74.25MHz。时序图如下:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…
在官网资料中未找到385 YUV422 16位输出的具体引脚描述和接线指导,求教~
仿照开发板,我们在DM385前端ISS接了FPGA,由FPGA提供YUV 4:2:2 16bit的数据给385,使用的是ipnc-rdk-3.8.
参照OV10630在cameraLink_drv.c做了如下修改:
pVipCreateArgs->inFmt.dataFormat = FVID2_DF_YUV422SP_VU;
pVipCreateArgs->videoIfMode = ISS_CAPT_YUV_16…
hi all.
目前遇到一个比较奇怪的现象,我们参考DM8127给的RDK,基本导通了dm385上ISP采集到显示的过程。
在显示时输出HDMI和LCD,我们硬件上LCD输出设计在了VOUT1上,目前遇到比较奇怪的现象是:
一旦我们配置VOUT1与LCD相关的pinmux后,HDMI这一路显示就出现随机的红色横向条纹,而且位置大小都是随机的。一旦LCD的pinmux不开启的,HDMI这一路显示出来的图像是完全正确的。
下面是DM385中我们参考rdk给出的配置…
正在使用DM385或者DM8127对ISS输出的图像YUV420SP输出到TILER 0度90度内存中后,以及可以通过CPU读取到图像Y和UV是已经完成旋转了的。目前处理的分辨率是1024*600的旋转输出为600*1024的,基本可以看到ISS吐出数据的效率在旋转和输出时是0负载的,基本一样。但是问题在于对旋转后的图像,我们需要CPU做进一步的逐行逐点的图像处理算法,但发现CPU读取数据的处理性能很差。考虑到TILER…
我们手里有DM8127的IPNC的RDK,不知道是否完全通用到385,还是说专门有针对DM385的RDK呢?
关于BP1_PATH输入经过VCOMP到DV02上显示,我们DV01(HDMI)这边输出720P是完全正常的,但是走如下配置输出时会导致我们的ISP异常。
所以修改为如下配置类似HDMI,但最终node create是失败的,所以想咨询下这块