Part Number: AWR2243-2X-CAS-EVM
Other Parts Discussed in Thread: TDA2SX, PROCESSOR-SDK-TDAX
- 雷达板采集数据传到电脑时,除了原生二进制数据之外,上位机还会生成json文件,包含雷达的配置参数等信息。后续在DSP程序处理时,不通过上位机如何获取雷达的参数配置信息?
2.采集后的数据中"Cascade_Capture_22xx.mmwave.json"包含字段"waveformType": "legacyFrameChirp","legacyFrameChirp"是什么配置模式?是否影响数据的解析?TI demo程序(JsonParser.m)中有三种模式,但是实际运行过程中类型是写死的,程序为什么这样设计?
3.除了2个DSP c66x以外的核MPU、IPU_1、IPU_0是负责什么的,如果DSP需要读取雷达传输的数据,或是调用一些外设,需不需要其他核来协调工作?这些核也需要烧录对应程序吗?
- DSP是怎么读取到雷达获取的数据的,是通过ADC吗,总体上是什么流程?DSP读取数据需不需要像在PC上读取数据一样,用Matlab的库对打包的数据进行解析?如果需要的话,怎么把这部分Matlab的库放到目前的TDA2sx的开发板上(MMWCAS-DSP-EVM)?
- DSP芯片以及其他核支持哪些操作系统?是否支持虚拟机测试?