TMP235: TMP235A2DBZR输出

Part Number: TMP235


Hi 

在我用TMP235A2DBZR芯片测试PCBA温度时,供电为3.3V,一开始应用输出正常,随着温度的变化,芯片的输出很线性,温度值业很准,在某种情况下,输出会变成0.8V~1V之间,并且变化很缓慢,但是实际的温度会在此过程中迅速爬升。将芯片断电重启以后,又可以恢复正常。但是,当我尝试去复现上述现象时,很难在复现。我想知道,在什么条件或者特定情况下,芯片会出现这种情况。

 

谢谢!期待你的回复

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待

  • 您能否提供更多信息? 我需要知道实际温度和输出电压读数是什么。 这是温度准确度或温度响应时间的问题吗? 分享有关TMP235原理图和布局的一些信息将有助于确定根本原因,尤其是当这是温度响应问题时。

    您是否有温度表与Vout或图表,以便我可以直观地了解问题/

  •  您好 此为示意电路图,在异常情况下,实际温度升到80℃,输出的电压在0.9V,温度上升很迅速,但是输出的电压变化很慢。已有的数据显示,实际温度从45℃升到80℃,电压变化防范为为0.752~0.953V。

  • 芯片不应具有间歇性的慢速温度响应,也不应稳定到正确的值。 在80C时,最终VOUT应约为1.3V,因此传感器稳定在0.953V时非常不正确。 您是偶尔在每个零件上看到这种情况,还是只是在某些零件上看到这种情况? 这是多么容易重现?

    此外,为什么有+24V线路连接到TMP235的地面? TMP235接地是否为0伏?

  • +24V连接加热电阻,加热电阻的另一端与TMP235共地,在+24V通断时,接地存在波动,大概±2V。在某种情况下,拨动24V的保险丝,比较容易复现这种情况,如果是正常运行,出现概率很低。所以我们想知道,TMP235是否存在输出锁死的情况?如果有,在哪种情况下会出现?