This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DCA1000EVM: 以太网口无法被电脑识别,显示线缆已拔出

Part Number: DCA1000EVM

我已经确认网线和网口没有问题,接触是良好的。但接线后,网口的两灯均不亮,如下图:

查看网络连接情况如下图:

重启若干次电脑后,现象仍然存在。

起初怀疑是FPGA的程序不正确,导致不能通信,遂按照用户手册第九章步骤,重新烧录程序并验证,但现象仍然存在。

板子的拨码开关配置如下图:

请各位帮忙看看,是什么情况?

  • 只是网口连不上是么?串口是能识别的?

    请看一下是否按照下面网站上的步骤操作的?两块板子是否都是用5V/2.5A(电流要求不小于2.5A)供电的?网线是不是直接和电脑网口相连的,中间不要用拓展坞。
    https://e2echina.ti.com/blogs_/b/the_process/posts/dca1000evm


  • 您好,感谢您关注我的问题!串口可以连接,也可以进行SPI通信,但是最后一步Setup DCA1000时,无法获取FPGA版本号,有时提示UDP write failed,可以确定仅仅是以太网有问题。已经确认电脑是千兆网卡,且直接连接,板子供电也是用标称5V2.5A的充电器。板子刚到手时,以太网时灵时不灵,反复重启电脑尚可连接,一段时间后完全无法识别了。

  • 您提供的参考页面内,下方评论里有人遇到和我一样的报错,如下所示

    但未得到回复

  • 请问电脑操作系统是win7或者win10吗?防火墙杀毒软件有关掉吗?

    是否有尝试过其他电脑?

  • 是win11。但是试过其它电脑,以太网口仍没有识别,没有亮灯。

  • 上电后,用示波器10x档测量以太网芯片的晶振Y2对地信号,发现并没有正确的时钟信号;测量以太网芯片各供电引脚,电压值均正常,但时钟脚均无信号;由FPGA输出到以太网芯片的时钟信号MDC是正常的,说明FPGA程序烧录正确。怀疑是晶振或者以太网芯片损坏,又或者是电路设计原因,导致晶振无法起振(查看以太网芯片的用户手册,发现其中写明的典型应用电路中的晶振部分与DCA1000原理图不同:DCA1000上,晶振两端并联了一个1M电阻,而典型应用案例中没有)。您参考一下我的推测,看看是不是其中一种可能。

  • 网口灯不亮的话,很有可能板子损坏了。这需要联系CSC部门处理。

    请按照以下方式联系客户支持部门的技术部门,会有技术客服为您提供帮助。

    • 打开链接https://ticsc.service-now.com/csm
    • 点击申请新的支持下面的提交申请按钮
    • 在新打开的窗口中点击技术支持下面的创建案例按钮
    • 在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交。递交申请时,请您提及以下信息:
      • Ti.com购买订单号
      • 需要技术鉴定EVM是否存在质量问题
      • 您是否使用免费邮箱注册myti账号



  • 谢谢,已经联系客服进行退换了