您好,
我使用的是C:\ti\mmwave_sdk_02_01_00_04\packages\ti\demo\xwr16xx\mmw
我的问题在于,我在看这个用于 XWR16XX 的毫米波 (mmw) 演示中的其处理完成1DFFT之后将数据放在L3中,我认为根据上面的相关帖子来看,如果假设loopnum=32.那么TX1和TX2都将发射32个chirp,那么在放置数据的时候L3中间的箭头处将不会有空隙,如下图所示,因此该示意图是否有错误,并且这个示意图的前方的EDMApingpong操作是有问题的,不过我已经解决了前面的问题,对于后面的L3中间是否有空隙我还未得到相关答复。
下图来源于:用于 XWR16XX 的毫米波 (mmw) 演示