iwr 1843 的CLI怎么通过CAN发送,或者直接将CLI参数固化也可以
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可以参考下面的FAQ。
https://e2echina.ti.com/support/sensors/f/sensors-forum/214922/faq-iwr6843
在C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_9_0\labs\out_of_box_demo\68xx_mmwave_sdk_hcc有例程。
昨天我按照你给的链接改了下SDK3.5.0.4;里的cli.c文件发现原来成功的工程也失败了
[C674X_0] Debug: Logging UART Instance @0080fb60 has been opened successfully
Debug: DSS Mailbox Handle @008069a0
Debug: MMWDemoDSS create event handle succeeded
Debug: MMWDemoDSS mmWave Control Initialization succeeded
Debug: MMWDemoDSS ADCBUF Instance(0) @0080fb48 has been opened successfully
Debug: MMWDemoDSS Data Path init succeeded
Debug: MMWDemoDSS initTask exit
[Cortex_R4_0] **********************************************
Debug: Launching the Millimeter Wave Demo
**********************************************
Debug: MMWDemoMSS Launched the Initialization Task
出现以下情况,重装SDK也不行,请问这该怎么办
参数固化方案跟您提供的差不多,参考了你的方案和这个链接(CSDN网)
对比了两个方案,都是自己重新编写相关配置代码,替换官方的处理库,不过CSDN网的方案特别提到了需要去掉官方的cli.lib和相关路径。
我按照CSDN网的方案,去除官方的cli.lib和相关路径,发现可行。
我这里有个关于官方库文件的问题:官方cli.c文件相关内容是以cli.lib库文件形式被引用的,我当时想直接按照您给的方案来修改官方的底层文件cli.c,以便实现参数固化,但编译运行后程序崩溃。那么底层文件修改后,对应的“.lib”文件会在编译时被重新编译吗,还是说并不会影响已编译好的“.lib”,即我的操作并未生效。