我用评估板跑的out_of_box_1843_mss demo,用的mmWave_Demo_Visualizer 3.6.0下发配置,通过修改input.js里的参数测试,用一发一收,发现评估板的第二根天线貌似始终无法起来,没有数据产生,请问怎样判断天线是否正常启动?配置天线的代码在哪个文件里呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我用评估板跑的out_of_box_1843_mss demo,用的mmWave_Demo_Visualizer 3.6.0下发配置,通过修改input.js里的参数测试,用一发一收,发现评估板的第二根天线貌似始终无法起来,没有数据产生,请问怎样判断天线是否正常启动?配置天线的代码在哪个文件里呢?
你好,
下发配置有两种方法。
1. GUI自动生成配置。在config窗口下选择1T1R。请保存console串口输出的配置命令。

2. 手动加载配置文件。
请参考1里获得的配置命令,保存到*.cfg文件里,修改必要产生。通过Plot窗口下的load config from pc and send按钮,下发配置。

注意,如果你修改了使能的天线,板子需要复位后,再加载新的配置文件。
Thanks,
Chris
HI Chris
我是按照你提供的方法去下发配置的,同时我用1T1R测试每根天线是否能够正常工作,我按照图示修改参数
,发现,评估板四根接收天线功能正常,三根发射天线中第二根始终没有数据产生,包括后面我们自己设计的板子,都是如此,是可能因为工程文件导致的吗?我们用的out_of_box_1843_mss demo, 如果需要的话应该需要怎样修改呢?
BR
你好,
能否使用配置文件?你可以参考mmwave_sdk_03_06_xx_xx\packages\ti\demo\xwr18xx\mmw\profiles
你好,
需要断电上电后再修改天线channelcfg,你是这么做的么?
下面的论坛讨论请参考:
(+) AWR2243BOOST: tx2的信号强度比tx0和tx1低约10倍,但不知道在哪设置调整到一样 - 传感器论坛 - 传感器 - E2E 设计支持 (ti.com)
HI Chris,
lua是什么文件呢?
有什么办法判断三根发射天线以及四根天线是否已经在工作了呢?
BR
你好,
lua是在mmwave studio里可以使用的配置脚本。
有什么办法判断三根发射天线以及四根天线是否已经在工作了呢?
不理解你的问题。通常配置没有报错,配置就成功了。
Chris
HI Chris,
是这样的,我们今天测试发现天线三发四收检测到的有效距离始终在50-60m范围内,怀疑是有天线没有正常开起来,除了用频谱分析仪之外有什么其他方法验证呢?我们设置的参数是这些,还有哪些可以改呢?
谢谢!
BR
Hi
建议使用mmWave_Demo_Visualizer配合profile进行验证
1. 建立3chirp,每个chirp仅开启一个天线;

2.在Framecfg中,仅使用chirp0,chirp1,chirp2建立frame。
3.在mmWave_Demo_Visualizer中分别下发三次参数文件。
4.观察3次实验结果,mmWave_Demo_Visualizer是否正常输出各项数据,即可判断天线有无正确开启;
Thanks
Hi
我们建议使用BPM或者Beam steering 以达到更远的探测距离.
Beamsteering for Corner Radar Reference Design (ti.com)
Thanks