1、你好,我们想用2243作为雷达发送端,做一个接收端的CSI2接口,但是2243的手册中发送端关于雷达数据,CSI2的数据传输格式,控制信号等内容介绍的很少,请问关于这方面的信息有更全面的介绍吗?
2、CSI2是以什么打包格式传输雷达数据的呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我给您一个常规的方法步骤:
1. 确定数据格式
2. 数据处理
- 截断:如果目标格式比原始数据位深度低,可以将原始数据的高位丢弃,以减少数据位数。
- 缩放:如果原始数据位深度高于目标格式,可以对数据进行线性缩放,将其范围调整到目标格式的范围内。
3. 打包数据:将处理后的数据打包成目标格式。在CSI2协议中,可以将每个数据点打包成RAW格式,并根据协议规范进行适当的组织和打包。
4. 传输数据:使用CSI2或其他适当的传输协议将打包后的数据传输到目标设备或系统。
5. 接收和解析数据:在接收端,需要根据协议规范解析传输的数据,并进行适当的处理以还原原始雷达数据。