This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在去年,我参考DCA1000EVM使用指南 - 嵌入式处理 - 技术文章 - E2E 设计支持 (ti.com)的内容,在一台电脑上实现了AWR1843和DCA1000EVM连接、调试以及通过mmWave Studio进行数据采集,但是今年再次进行实验的时候,发现电脑(包括去年使用的电脑和一台新电脑)均只能识别AWR1843对应的两个XDS标识的接口,而不会显示DCA1000EVM对应的4个AR标识的接口,同时DCA1000EVM板身有明显的快速发热现象,有时甚至导致AWR1843的指示灯无法正常工作
AWR1843可以正常被电脑识别,并且在调节可以正常用uniflash进行烧录,运行下列链接的demo(AWR1843BOOST mmw demo运行指南 - 嵌入式处理 - 技术文章 - E2E 设计支持 (ti.com))
需要如何提交售后维修申请
请按照以下方式联系客户支持部门的技术部门,会有技术客服为您提供帮助。
打开链接https://ticsc.service-now.com/csm
点击申请新的支持下面的提交申请按钮
在新打开的窗口中点击技术帮助下面的创建案例按钮
在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交。递交申请时,请您提及以下信息:
Ti.com购买订单号
需要技术鉴定EVM是否存在质量问题
您是否使用免费邮箱注册myti账号