TI工程师您好,目前我们通过测量上图中的FMCW_CLKOUT/SYNCOUT(来自master芯片)和FMCW_SYNCIN(来自所有芯片)两个信号的功率,发现master芯片相差有20dBm,slave芯片相差有30dBm,请问出现这种情况的原因是什么?和PCB使用的材料有关吗?
具体测量数值如下图,其中板1测量正常,板2出现上述问题:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TI工程师您好,目前我们通过测量上图中的FMCW_CLKOUT/SYNCOUT(来自master芯片)和FMCW_SYNCIN(来自所有芯片)两个信号的功率,发现master芯片相差有20dBm,slave芯片相差有30dBm,请问出现这种情况的原因是什么?和PCB使用的材料有关吗?
具体测量数值如下图,其中板1测量正常,板2出现上述问题:

你好,
不清楚你是如何测量的。建议使用芯片内部的命令进行测量, mmwave_studio_03_00_00_14\mmWaveStudio\Scripts\Cascade\Cascade_Monitoring_Example.lua。更多信息,请参考AWR2243: 20Ghz LO power level measurements - Sensors forum - Sensors - TI E2E support forums
Thanks,
Chris
你好,
我们是通过Cascade_Monitoring_Example.lua以及ar1.SetRfPmClkLoIntAnaSignalsMonConfig_mult(device_map, 0, 0)这个命令来读取信号功率的,参考的是以下两篇帖子:
①https://e2echina.ti.com/support/sensors/f/sensors-forum/218698/awr2243/689797
你好,
请观察一下MMWCAS-RF-EVM上功分器上的电阻是否焊接正常
请问这两块MMWCAS-RF-EVM是通过什么渠道购买的?问题是买来了就出现么?
Thanks,
Chris
①板1是从TI官网上购买的,但功分器上的100Ω隔离电阻不小心磕掉后发现收发数据并没有明显异常;
②板2是我们自己按照 MMWCAS-RF-EVM 评估板 | TI.com.cn 提供的PCB资料 https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/tidm954 进行制作的:
![]()
板2上的100Ω功分器焊接是正常的,所以出现功分器上信号衰减过大的原因是什么?感谢回复!
你好,
你们是完全按照pcb的资料制作的吗?你之前问是否和材料有关,请问你们更换了pcb板材?
请你的PCB板制作供应商确认一下tidm954\MMWAVE-CAS-RF-EVM Schematics, Assembly, and BOM Details\Project Outputs\Fabrication Drawing\PROC054E_FabNotes.PDF。
Thanks,
Chris
你好,我们是按照所给的PCB文件进行生产的,板材并没有更换。除了在数据后处理时发现从芯片工作异常外,使用上位机mmwavestudio的过程中也没有出现过任何报错。
你好,
PCB文件本身是没有问题的,问题的最大可能还是生产的问题。PROC054E_FabNotes.PDF不仅有板材信息,还有生产时候的一些工艺,精度要求。
Thanks,
Chris