TDC7201: 采用TDC7201和MSP430结合进行激光飞行时间测量,能否在使用GUI界面测时的同时对MSP430进行嵌入式程序烧录?还是说TDC7201的程序已经被封装无法通过MSP430修改?

Part Number: TDC7201

在对MSP430进行程序烧录时,TDC7201的GUI界面无法测时,二者是否有冲突?

  • 您好

    TDC7201与MSP430结合可进行激光飞行时间测量,同时可对MSP430进行嵌入式程序烧录‌。具体解释如下:

    • TDC7201功能‌:TDC7201是一款高精度的时间数字转换器,特别适用于激光脉冲飞行时间测量。它作为时间测量的核心部分,能够提供极高的时间测量精度和线性度‌。

    • 与MSP430结合‌:TDC7201通常与微控制器(如MSP430)结合使用,以构成一个完整的测量系统。在这个系统中,MSP430负责控制整个模块的工作,并处理TDC7201提供的时间测量数据‌。

    • GUI界面与程序烧录‌:TDC7201EVM GUI是安装在PC上的软件,用于与TDC7201模块进行通信和数据交互。同时,MSP430 LaunchPad通过USB线连接到PC上,这使得用户可以在使用GUI界面进行时间测量的同时,对MSP430进行嵌入式程序的烧录和调试‌。因此,TDC7201的程序并非完全封装,用户仍可通过MSP430对其进行修改和定制。

    在对MSP430进行程序烧录时,TDC7201的GUI界面无法测时,二者是否有冲突?

    MSP430烧录与TDC7201 GUI测时无直接冲突

    • 烧录问题‌:MSP430烧录时可能遇到的问题包括接线错误、板子焊接问题、烧录器问题等‌。
    • GUI测时‌:TDC7201的GUI界面用于与硬件模块通信,进行时间测量‌。
    • 无直接冲突‌:烧录过程与GUI界面的时间测量功能在原理上无直接冲突。问题可能出在具体的接线、设置或硬件故障上‌。
    • 解决建议‌:检查接线是否正确,确保烧录器和板子的电路无问题,以及正确设置烧录参数‌。同时,确保TDC7201EVM与MSP430 LaunchPad连接正确,且PC上的GUI软件设置无误‌。
  • 那如果现在我不想用GUI界面测时,能否通过MSP430直接对TDC7201进行二次开发吗?

  • 您好

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tdc7201.pdf

    根据datasheet中的显示可以用SPI进行配置。

  • 您好,我想问下官方提供的firmware文件里有没有每个函数的说明书?

  • 您好

    您看一下code文件中有没有相关代码。应该没有每一个函数的说明书,但是在代码中函数应该有相关注释。

  • 您好我想问下TDC7201内部有自带滤波功能吗?

  • 您好

    根据datasheet中的图显示没有相关滤波的部分。