在使用 mmWave Studio 加载 BSS (Baseband Software Stack) 时如果显示版本为 0.0.0.0,并且 MSS (Microcontroller Subsystem) 加载一直卡住,
可能有以下几个原因:
确保您的硬件连接正确,DCA1000 和 IWR6843AOPEVM 之间的连接可靠。
如果使用 USB 连接,检查是否已正确安装所有必要的驱动程序。
检查 mmWave Studio 的版本和 WR6843AOPEVM 固件的版本是否兼容。
有时候,固件版本与 mmWave Studio 之间存在不匹配,会导致加载失败。
确保在 mmWave Studio 中正确配置了设备的参数。
检查设备的电源供应是否稳定,有时电源不足会导致加载无法完成。 供电电流大于3A。