This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

IWR6843AOPEVM: IWR6843AOPEVM+DCA1000的BSS版本为0

Part Number: IWR6843AOPEVM


IWR6843AOPEVM+DCA1000

在mmwave studio中加载BSS时显示版本为0.0.0.0,MSS加载一直卡住不动

  • 感谢您对TI产品的关注!
    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待

  • 在使用 mmWave Studio 加载 BSS (Baseband Software Stack) 时如果显示版本为 0.0.0.0,并且 MSS (Microcontroller Subsystem) 加载一直卡住,
    可能有以下几个原因:

    确保您的硬件连接正确,DCA1000 和 IWR6843AOPEVM 之间的连接可靠。
    如果使用 USB 连接,检查是否已正确安装所有必要的驱动程序。

    检查 mmWave Studio 的版本和 WR6843AOPEVM 固件的版本是否兼容。
    有时候,固件版本与 mmWave Studio 之间存在不匹配,会导致加载失败。

    确保在 mmWave Studio 中正确配置了设备的参数。

    检查设备的电源供应是否稳定,有时电源不足会导致加载无法完成。 供电电流大于3A。