IWR6843AOPEVM+DCA1000
在mmwave studio中加载BSS时显示版本为0.0.0.0,MSS加载一直卡住不动
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在使用 mmWave Studio 加载 BSS (Baseband Software Stack) 时如果显示版本为 0.0.0.0,并且 MSS (Microcontroller Subsystem) 加载一直卡住,
可能有以下几个原因:
确保您的硬件连接正确,DCA1000 和 IWR6843AOPEVM 之间的连接可靠。
如果使用 USB 连接,检查是否已正确安装所有必要的驱动程序。
检查 mmWave Studio 的版本和 WR6843AOPEVM 固件的版本是否兼容。
有时候,固件版本与 mmWave Studio 之间存在不匹配,会导致加载失败。
确保在 mmWave Studio 中正确配置了设备的参数。
检查设备的电源供应是否稳定,有时电源不足会导致加载无法完成。 供电电流大于3A。