传感器论坛

  • 论坛
  • 提及
  • 子组
  • 标记
  • 更多
  • Cancel
  • 提出新问题
  • 提出新问题
  • Cancel
传感器论坛
  • 话题 7062 个讨论
常见问题
  • [FAQ] LDC 技术

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    问:有人能回答这个问题吗:是否可以使用 LDC 电感技术在非导电表面上实现触控按钮? 建议使用哪一款器件?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 传感器
    • 传感器论坛
  • [FAQ] IWR6843AOP PCB 布局

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP 问:是否有关于使用 IWR6843AOP 的任何要求/硬件或布局设计指南?PCB 是否需要特殊材料? 答:请参阅链接的文档: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1023/IWR_5F00_AWR_5F00_rf_5F00_design_5F00_fab_5F00_and_5F00_validation_5F00_guide_5F00_rev_5F00_4…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 传感器
    • 传感器论坛
  • [FAQ] AWR6843AOP: 毫米波 SDK PinMux AWR1843AOP 和 AWR6843AOP

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: AWR6843AOP Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP 毫米波 SDK 3.x 不包含 AWR1843AOP 和 AWR6843AOP 平台的引脚复用 (pinmux) 头文件。 若要正确定义这些平台的 pinmux,应使用附件的头文件。 应将这些文件复制到“C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\packages\ti\drivers\pinmux\include”中,并且应重新构建 pinmux 驱动程序库以包括…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 传感器
    • 传感器论坛
  • [FAQ] DRV5055: 什么是比例式霍尔效应传感器?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: DRV5055 DRV5055 等线性霍尔效应传感器通常称为比例式传感器。 这些器件提供了一项有用的功能,即器件的输出会与 Vcc 成比例地缩放。 对于监控传感器输出电压的控制系统,该系统必须根据已知的基准电压成比例缩放。 请考虑下面所示的情形: 首先,假设此处显示的霍尔效应传感器具有宽 Vcc 电压范围,并且无论 Vcc 电压如何,都具有 2V 的固定输出范围。在这种情况下,最好将 ADC 的 Vref 设置为接近霍尔效应传感器的最大输出电压,以提供最大的分辨率。 由于工艺…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 传感器
    • 传感器论坛
  • [FAQ] 远程温度传感器 — 如何校准远程温度传感器?

    Annie Liu
    Annie Liu
    远程温度传感器 — 如何校准远程温度传感器?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 传感器
    • 传感器论坛
  • [FAQ] DRV5032: 如何为位置检测应用设计霍尔效应传感器的容差?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: DRV5032 只需要一个磁体和一个霍尔效应传感器就好了,对吧?简单来说,这种说法是正确的。但是,如果您希望位置测量和磁体到达特定位置的触发实现较高精度,则需要进行精心设计。该设计过程需要将合适的磁体与具有适当灵敏度的霍尔效应传感器配合使用,这取决于磁场强度公式中使用的多种磁体规格和器件规格。如果您刚接触这些公式,则可能会由于涉及的变量过多而感到有些不知所措。幸运的是,TI 开发了一款基于 Excel 的工具,该工具已设置好这些公式,可帮助您加快设计速度。 Magnetic…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 传感器
    • 传感器论坛
  • [FAQ] 计算毫米波系统的最大距离、速度和分辨率

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    本常见问题解答用于回答一个常见的请求:计算毫米波线性调频脉冲配置的最大距离、距离分辨率、最大速度和速度分辨率。 本常见问题解答提供了理论公式,并通过一个示例来展示计算过程 最大距离 距离分辨率 最大不模糊速度 速度分辨率 下面是用于计算这些参数的公式。有关如何推导这些公式的更多信息,请读者观看以下培训视频 https://training.ti.com/intro-mmwave-sensing-fmcw-radars-module-1-range-estimation?cu=1128486 …
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 传感器
    • 传感器论坛
  • [FAQ] 如何使用线性霍尔效应传感器跟踪滑动位移?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: DRV5055 , TMAG5170 , DRV5055-Q1 , DRV5057 , DRV5057-Q1 , TMAG5170-Q1 , TMAG5273 在位置检测应用中使用霍尔效应传感器的一个主要优势是,它无需物理接触,即可在机械解决方案中实现定位。这是因为,线性霍尔效应传感器可以使用附近磁体产生的磁通量生成随输入磁场变化而变化的输出。磁场可以穿透空气、灰尘和污垢、塑料以及其他一般的非铁磁性材料。因此,该传感器可以方便地放置于存在可测量磁场的任何位置来提供反馈…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 传感器
    • 传感器论坛
  • [FAQ] 哪些霍尔效应传感器用于无刷直流电机换向

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: DRV5015 , DRV5013 为了推动系统运动,可以使用各种类型的电机,例如有刷直流 (DC) 电机、无刷直流电机 (BLDC)、交流 (AC) 电机、通用电机、步进电机或伺服电机。在这些电机中,BLDC 电机具有以下特定优势: 高效率 可靠性和长寿命 紧凑的尺寸 低噪声 支持各种电机速度 不会产生火花 BLDC 电机的诸多优势使其适用于各种应用,这些应用包括:无绳电动工具、空调输出单元以及楼宇安防系统中的自动门。BLDC 电机还可用于汽车中的各种位置…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 传感器
    • 传感器论坛
  • [FAQ] IWR6843: 如何将硬编码配置添加到毫米波雷达工程中

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: IWR6843 默认情况下,毫米波雷达演示实验接受通过 UART 配置命令,以使用所需的配置来配置器件。为了提供灵活性,这些命令通常存储在文本文件中并在启动时发送,但这需要 PC 连接并花费少量时间。远程使用器件或重复测量时,以下做法非常有用:将这些配置值“硬编码”,这样器件将引导、配置数据,将数据转换为线性调频脉冲,然后输出数据,而无需用户进行进一步的输入。 使用已构建的 CLI 驱动程序,可以非常轻松地将此功能添加到任何现有演示中。以下说明介绍了添加此功能的快速方法…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 传感器
    • 传感器论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 建议的答案

    DRV401: check shelf life 0

    167 视图
    1 回复
    最新21 天前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    TMP106: TMP106YZC丝印 0

    143 视图
    1 回复
    最新24 天前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    IWR6843AOP: BSSFW能加载进去,MSSFW加载不进去,求解。 0

    139 视图
    1 回复
    最新24 天前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    AFE3010: AFE3010 新增低通滤波电容改善 GFCI 误跳闸,咨询存在哪些应用缺陷风险 0

    362 视图
    12 回复
    最新26 天前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    OPT4001: 焊盘脱落 0

    158 视图
    2 回复
    最新26 天前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    IWR6843ISK: IWR6844 long -range EVM 0

    222 视图
    4 回复
    最新27 天前
    由 Eirwen
  • 建议的答案

    OPT4003-Q1: OPT4003透镜要求 0

    330 视图
    6 回复
    最新27 天前
    由 FRANK1
  • 未回答

    HDC3022: HDC3022精度问题 0

    158 视图
    2 回复
    最新28 天前
    由 Alice
  • 建议的答案

    TMAG5170: Center Coordinates of the Sensor Sensitive Axes 0

    243 视图
    2 回复
    最新28 天前
    由 Lydia
  • 已回答

    AWR2944EVM: advanced_chirp_DDMA or advanced_chirp_advanced_frame_DDMA Configuring fast/slow chirp and stepped frequency is invalid 0 已锁定

    681 视图
    11 回复
    最新1 个月前
    由 Ken Zhang
  • 建议的答案

    IWR6843LEVM: IWR6844 long -range EVM 0 已锁定

    175 视图
    2 回复
    最新1 个月前
    由 Lydia
  • 未回答

    AWR2243-2X-CAS-EVM: AWR2243-2X-CAS-EVM not listed in CCS Device/Board selection and SDK for DCA1000 data capture 0 已锁定

    193 视图
    2 回复
    最新1 个月前
    由 Alice
  • 建议的答案

    IWR1843BOOST: 如何在IWR1843BOOST的开箱示例代码out_of box 1843 mss中在处理链的中间步骤中获取ADC的数据? 0 已锁定

    190 视图
    2 回复
    最新1 个月前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    AWR2243-2X-CAS-EVM: AWR2243-2X-CAS-EVM not listed in CCS Device/Board selection and SDK for DCA1000 data capture 0 已锁定

    239 视图
    1 回复
    最新1 个月前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    OPT3001-Q1: I2C上拉电阻选择范围 0 已锁定

    158 视图
    1 回复
    最新1 个月前
    由 Lydia
  • 已回答

    IWR6843ISK: 开发板摆放角度以及支架类型 0 已锁定

    205 视图
    2 回复
    最新1 个月前
    由 Taylor
  • 已回答

    IWR6843ISK: 开发板摆放角度以及支架类型 0 已锁定

    263 视图
    3 回复
    最新1 个月前
    由 huifang cao
  • 建议的答案

    TMAG5170: 特定磁场分布,传感器放置方向 0 已锁定

    234 视图
    2 回复
    最新1 个月前
    由 Vivian Gao
  • 未回答

    IWR1843: IWR1843成像问题咨询 0 已锁定

    392 视图
    7 回复
    最新1 个月前
    由 Zhang Zhang
  • 建议的答案

    AWR1843BOOST: 请问AWR1843boost的时钟精度是多少呢 0 已锁定

    332 视图
    3 回复
    最新1 个月前
    由 ?? ?
<>