Part Number: TMDSEVM6678
新人第四天,开始练习跑灯,看了官方手册以及网上资料。
TI6678LE 评估板有7 个LED灯,那几个LED对于GPIO的引脚啊??
网上只搜到一个6678例子,例子使用的板子是创龙的DSP6678,方法如下:
开发板上的LED1和LED2是共阴极且对应GPIO14和GPIO15引脚,所以直接控制GPIO14和GPIO15输出都为高电平即可。
GPIO地址如下:02320000 023200FF 0 02320000 0 023200FF 256 GPIO。(这个我查了手册,TI6678上GPIO的地址一样),但是不知道怎么控制LED灯,求解。