This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

PSPICE-FOR-TI: PSPICE安装不成功,提示license下载失败

Part Number: PSPICE-FOR-TI


始终安装不成功,提示许可证下载不成功,建议重新安装。在这个支持论坛里提供的方法全部尝试过,均不成功。

如图提示后,如果直接运行软件出现如下提示

看了支持论坛的解决方案,也尝试生成安装日志,日志显示连接服务器请求均成功,在下载阶段一直超时,难道是因为我申请license没有被服务器确认吗?

我可以确定的是这个license只在我使用的这一台计算机上安装过,另外防火墙、杀毒软件等均关闭了,安装时也是用管理员权限安装。

另外我查看了帖子,实际上所有成功的解决办法都是,卸载后重新安装。安装多次后,突然就成功了。

难道安装这个软件要看命的吗?

  • 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,你是用公司电脑安装的吗?
    通过来说安装pspice时需要从candence服务器下载license,有时可能时网络原因或者公司网关的原因,造成下载license失败。
    建议你换个电脑是试一下,或者卸载后在安装试试,注意下载时清理干净,残留的环境变量也删一删。
    如果时公司电脑的话,建议你与贵公司IT部门沟通下,是不是公司网关阻止的原因。
    e2echina.ti.com/.../pspice-for-ti-pspice-for-ti

    另外,看看你的硬件条件满不满足。

  • 我使用的计算机性能满足需求,今天我再次安装,还是提升同样的错误。为了确保网络正常,我还将计算机断开有线网络,连接手机热点,使用移动5G网络进行安装,同样不行。我同样查看了在论坛里有很多相同的问题。既然不是个例,能否有有效的解决办法。在之前我已经说了,我看了论坛里很多解决了问题的用户并不是通过有效的方法解决,似乎唯一的办法就是反复的安装,直到有一次成功下载了证书。

  • 我再次安装,还是出现同样的错误。

    查看许可证显示是0bit,既然是许可证下载不能使用。你们能否提供独立的许可证下载。或其他方式解决安装问题。

    我也查看了cdsPspiceTilog.txt。发现所有的错误都是在下载许可证开始之后,具体如下:

    21:11:55 2025年3月24日 : Library Installation completed successfully.
    21:11:55 2025年3月24日 : Downloading License file
    21:11:56 2025年3月24日 : error_code cdsVblDownloadLicense: -15
    21:11:56 2025年3月24日 : strErrorMsgDesc: License request is still in queue. Retry again in 60 seconds. (-2032)
    21:11:56 2025年3月24日 : Downloading License file finish
    21:11:56 2025年3月24日 : strErrorMsgDesc: License request is still in queue. Retry again in 60 seconds. (-2032)
    21:11:56 2025年3月24日 : Message: License file could not be downloaded.
    License request is still in queue. Retry again in 60 seconds. (-2032)
    Do you want to try downloading again?
    21:12:02 2025年3月24日 : Trying Downloading License file again
    21:12:02 2025年3月24日 : Downloading License file
    21:12:03 2025年3月24日 : error_code cdsVblDownloadLicense: -15
    21:12:03 2025年3月24日 : strErrorMsgDesc: License request is still in queue. Retry again in 60 seconds. (-2032)
    21:12:03 2025年3月24日 : Downloading License file finish
    21:12:03 2025年3月24日 : Removing generic credentials.
    21:12:03 2025年3月24日 : PrepareUninstallation

    可以看到在Library Installation completed successfully之后,就全部都是错误,

    期待能得到解决办法。

    最后强调下,网络没有问题。

  • 好的,我问下相关的pspice工程师,最近是否有安装license问题。

  • There was a server outage which has been fixed. Please try to run PSpice for TI to see if it works now. If it does not run, please reinstall.

    服务器中断已修复。 请尝试为TI运行PSpice以查看它现在是否正常工作。 如果未运行,请重新安装。