始终安装不成功,提示许可证下载不成功,建议重新安装。在这个支持论坛里提供的方法全部尝试过,均不成功。
如图提示后,如果直接运行软件出现如下提示
看了支持论坛的解决方案,也尝试生成安装日志,日志显示连接服务器请求均成功,在下载阶段一直超时,难道是因为我申请license没有被服务器确认吗?
我可以确定的是这个license只在我使用的这一台计算机上安装过,另外防火墙、杀毒软件等均关闭了,安装时也是用管理员权限安装。
另外我查看了帖子,实际上所有成功的解决办法都是,卸载后重新安装。安装多次后,突然就成功了。
难道安装这个软件要看命的吗?
感谢您对TI产品的关注!
关于你的咨询,你是用公司电脑安装的吗?
通过来说安装pspice时需要从candence服务器下载license,有时可能时网络原因或者公司网关的原因,造成下载license失败。
建议你换个电脑是试一下,或者卸载后在安装试试,注意下载时清理干净,残留的环境变量也删一删。
如果时公司电脑的话,建议你与贵公司IT部门沟通下,是不是公司网关阻止的原因。
e2echina.ti.com/.../pspice-for-ti-pspice-for-ti
另外,看看你的硬件条件满不满足。
我再次安装,还是出现同样的错误。
查看许可证显示是0bit,既然是许可证下载不能使用。你们能否提供独立的许可证下载。或其他方式解决安装问题。
我也查看了cdsPspiceTilog.txt。发现所有的错误都是在下载许可证开始之后,具体如下:
21:11:55 2025年3月24日 : Library Installation completed successfully.
21:11:55 2025年3月24日 : Downloading License file
21:11:56 2025年3月24日 : error_code cdsVblDownloadLicense: -15
21:11:56 2025年3月24日 : strErrorMsgDesc: License request is still in queue. Retry again in 60 seconds. (-2032)
21:11:56 2025年3月24日 : Downloading License file finish
21:11:56 2025年3月24日 : strErrorMsgDesc: License request is still in queue. Retry again in 60 seconds. (-2032)
21:11:56 2025年3月24日 : Message: License file could not be downloaded.
License request is still in queue. Retry again in 60 seconds. (-2032)
Do you want to try downloading again?
21:12:02 2025年3月24日 : Trying Downloading License file again
21:12:02 2025年3月24日 : Downloading License file
21:12:03 2025年3月24日 : error_code cdsVblDownloadLicense: -15
21:12:03 2025年3月24日 : strErrorMsgDesc: License request is still in queue. Retry again in 60 seconds. (-2032)
21:12:03 2025年3月24日 : Downloading License file finish
21:12:03 2025年3月24日 : Removing generic credentials.
21:12:03 2025年3月24日 : PrepareUninstallation
可以看到在Library Installation completed successfully之后,就全部都是错误,
期待能得到解决办法。
最后强调下,网络没有问题。
There was a server outage which has been fixed. Please try to run PSpice for TI to see if it works now. If it does not run, please reinstall.
服务器中断已修复。 请尝试为TI运行PSpice以查看它现在是否正常工作。 如果未运行,请重新安装。