Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F
Hi:
我遇到一个主从一体机pairing的问题,
我使用最新sdk 4.30,用的是原装例子multi-role,测试某个peripheral的配对,peripheral是主动发起配对模式的;
我设置的配对信息是:
uint8_t pairMode = GAPBOND_PAIRING_MODE_WAIT_FOR_REQ;//GAPBOND_PAIRING_MODE_NO_PAIRING;//GAPBOND_PAIRING_MODE_INITIATE;
uint8_t mitm = TRUE;
uint8_t ioCap = DEFAULT_IO_CAPABILITIES;//GAPBOND_IO_CAP_DISPLAY_ONLY;
uint8_t bonding = TRUE;
uint8_t replaceBonds = FALSE;
// Set pairing mode
GAPBondMgr_SetParameter(GAPBOND_PAIRING_MODE, sizeof(uint8_t), &pairMode);
// Set authentication requirements
GAPBondMgr_SetParameter(GAPBOND_MITM_PROTECTION, sizeof(uint8_t), &mitm);
// Set I/O capabilities
GAPBondMgr_SetParameter(GAPBOND_IO_CAPABILITIES, sizeof(uint8_t), &ioCap);
// Set bonding requirements
GAPBondMgr_SetParameter(GAPBOND_BONDING_ENABLED, sizeof(uint8_t), &bonding);
// Set bond list LRU
GAPBondMgr_SetParameter(GAPBOND_LRU_BOND_REPLACEMENT, sizeof(uint8_t), &replaceBonds);
// Register and start Bond Manager
VOID GAPBondMgr_Register(&multi_role_BondMgrCBs);
测试出现连接后,还没有进入pairing start state,直接就pairing failed:错误码是23.unspecified reason;
用wireshark抓包如下图:
请问,这可能是什么原因造成的?