Bluetooth
蓝牙论坛
蓝牙论坛
提及
子组
标记
更多
Cancel
提出新问题
提出新问题
Cancel
蓝牙论坛
话题
14361 个讨论
常见问题
[FAQ] LE数据长度扩展
Annie Liu
一、概述 数据长度扩展(LE Data Length Extension)功能允许LE控制器在连接状态下发送最大251字节的PDU数据包。在连接期间,主从设备可以协商PDU大小。相比BLE4.0/4.1最大数据通道有效负载27字节,数据速率提高了大约2.5倍。 二、更新过程 BLE4.2/5.0 为了兼容BLE4.0/BLE4.1 所以默认的TX PDU设置为 27字节,同时使用32us作为最大传输时间。在RX PDU中,默认使能LE Data Packet功能,默认支持接收 251字节,以及RX…
已回答
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] CC2640的电源配置修改
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: CC2640 , TPS62740 PS:也适用于其他CC26XX系列芯片及CC13XX系列 一、 CC26XX系列的几种电源配置 图1显示了CC2640的电源配置。CC2640上的主电源电压称为VDDS。 该电源在系统中使用的可能性最高,通常是用户提供的唯一电源。 在常用模式下(配置为使用内部DCDC和LDO,如图1所示),主电源为内部DCDC和LDO稳压器供电,然后输出VDDR电源。 VDDR引脚的电势较低,在1.68V左右。 PS…
已回答
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] BLE的连接参数及其设置
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F 1、连接参数 连接参数有Connection interval,Slave latency,Supervisor timeout这三个 Connection interval----1.25ms为单位,取值范围6~3200【即7.5ms~4s】 PS:不同系统及版本的手机对连接参数的要求不同,在连接的时候需要注意 Slave latency----0~499, 同时有效连接间隔<=16s Supervisor…
已回答
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] 在CC2640中进行片外OAD时flash用完的问题
Annie Liu
Q: When I tried to implement OAD in the project, I encountered a problem with the flash size: my original firmware covers about 2/3 of the final function, the stack used is 69.6k, and the application is 47.4k. App: name original length used …
已回答
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] [常见问题解答] IDE的已知问题和修正
Annie Liu
1:如何在IAR中启用TI-RTOS Object Viewer(ROV)? 答:可在应用程序的Project Options->Debugger->Plugins tab下启用ROV。在下拉列表中选择“ TI-RTOS ”。 2:为什么我的 CC2650STK SensorTag仅在CCS中调试时才工作? 答:SensorTag要求使用启动映像管理器(BIM),除App和Stack项目外,还需要对其进行编程。BIM文件包含在预构建的hex image firmware中…
已回答
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] SimpleLink蓝牙SIG认证更新[更新至2019年7月更新]
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: CC2640 , CC2650 , CC1350 本帖提供了支持低功耗蓝牙(BLE)的德州仪器SimpleLink™CC26xx和CC13xx无线MCU的Bluetooth®SIG认证状态的更新。对于提供规范性要求的Bluetooth SIG,此处提供的信息仅供参考。 此更新涵盖以下SimpleLink无线MCU: SimpleLink CC2640R2F 蓝牙低功耗无线MCU SimpleLink CC2640 蓝牙…
已回答
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] BLE入门和常见问题解答
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R , CC2652R , CC2652RB , CC2640R2F , CC2650 , CC2640 , CC1352R , CC1350 欢迎使用德州仪器新一代基于Arm ® Cortex ® -M3和Arm Cortex-M4F的蓝牙5.0/5.1芯片——SimpleLink™CC26xx和CC13xxBluetooth ® 低功耗(BLE)微控制器(MCU)! 对BLE不太熟悉…
已回答
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
<
查看 FAQ 帖
标记
RSS
更多
取消
按标题
按上次回复日期
按话题日期
按回复计数
按浏览计数
按问及最多的问题
按票数
按质量
降序
升序
所有最近的问题和讨论
未回答的问题和讨论
已回答的问题和讨论
带有建议答案的问题
没有回复的问题和讨论
未回答
CC2640R2F写SNV异常,重新上电无法恢复
0
已锁定
3742
视图
8
回复
最新
5 年多前
由
user4411772
已回答
关于使用python脚本导出IQ值的问题
0
已锁定
1032
视图
3
回复
最新
5 年多前
由
Viki Shi
未回答
CC2642R BLE读取从机设备里4KB数据,该如何实现?
0
已锁定
2207
视图
8
回复
最新
5 年多前
由
Kevin Qiu
未回答
CC1352R pin中断的疑问?
0
已锁定
1075
视图
3
回复
最新
5 年多前
由
Kevin Qiu
未回答
CC2640R2 加载第三方bootloader
0
已锁定
941
视图
3
回复
最新
5 年多前
由
Kevin Qiu
已回答
CC2642 IO输出32.768K晶振情况
0
已锁定
783
视图
1
回复
最新
5 年多前
由
Viki Shi
未回答
HCI_ReadRssiCmd函数发送的信号在哪频段上,可以修改他的频段吗,可以应用跳频技术吗
0
已锁定
239
视图
1
回复
最新
5 年多前
由
Kevin Qiu
未回答
CC2640R2F从app向串口传输字节(数目不等于特征值时)出现乱码。怎么解决?
0
已锁定
2664
视图
8
回复
最新
5 年多前
由
Kevin Qiu
未回答
CC2642升级
0
已锁定
1828
视图
6
回复
最新
5 年多前
由
user6193948
建议的答案
关于CC2640R2F SPI MISO的电平
0
已锁定
1298
视图
5
回复
最新
5 年多前
由
Viki Shi
未回答
CC2640R2F SDK 4_30_00_08 offchip问题,OAD升级不成功,发现是每次修改完MTU后,蓝牙无法发送数据,OAD_setBlockSize(pMsg->msg.mtuEvt.MTU);,这是OAD升级时调用的修改MTU函数。
0
已锁定
1843
视图
7
回复
最新
5 年多前
由
Kevin Qiu
已回答
CC2540平台,1.4.2.2版本BLE协议栈,IAR10.20.1版本,调试simplePeripheral工程时发现GATT server发送一帧notify数据给GATT client,接收端实际接收到的是两包数据
0
已锁定
2987
视图
7
回复
最新
5 年多前
由
Viki Shi
未回答
我想用CC2640板子模拟I2C来读取寄存器数据,为啥到发送开始信号(SDA_OUT)那就卡住了,代码如下所示:
0
已锁定
486
视图
2
回复
最新
5 年多前
由
Kevin Qiu
已回答
CC2640R2F可以在multi_role的例程中添加oad升级功能吗
0
已锁定
1222
视图
4
回复
最新
5 年多前
由
user5992444
未回答
程序跑着跑着每次都会死在这个位置,请大神给点思路,怎么解决?
0
已锁定
622
视图
2
回复
最新
5 年多前
由
YiKai Chen
未回答
CC1352R在使用 GATT_Notification发送数据时多次调用GATT_bm_alloc后内存分配失败?请问怎么规避。
0
已锁定
511
视图
1
回复
最新
5 年多前
由
Kevin Qiu
未回答
CC2650片上flash读写问题
0
已锁定
2608
视图
10
回复
最新
5 年多前
由
Kevin Qiu
未回答
AOA采集数据相位畸变问题
0
已锁定
395
视图
1
回复
最新
5 年多前
由
Kevin Qiu
已回答
CC2640R2F 使用XDS100v3Debug时点全速运行暂停后出现Can't find a source file at "..\rom_temp\rom\fw\driverlib\cpu.h"
0
已锁定
2429
视图
9
回复
最新
5 年多前
由
Viki Shi
已回答
无限广播模式
0
已锁定
1354
视图
5
回复
最新
5 年多前
由
Viki Shi
<
>