Bluetooth
蓝牙论坛
蓝牙论坛
提及
子组
标记
更多
Cancel
提出新问题
提出新问题
Cancel
蓝牙论坛
话题
14349 个讨论
常见问题
[FAQ] LE数据长度扩展
Annie Liu
一、概述 数据长度扩展(LE Data Length Extension)功能允许LE控制器在连接状态下发送最大251字节的PDU数据包。在连接期间,主从设备可以协商PDU大小。相比BLE4.0/4.1最大数据通道有效负载27字节,数据速率提高了大约2.5倍。 二、更新过程 BLE4.2/5.0 为了兼容BLE4.0/BLE4.1 所以默认的TX PDU设置为 27字节,同时使用32us作为最大传输时间。在RX PDU中,默认使能LE Data Packet功能,默认支持接收 251字节,以及RX…
已回答
5 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] CC2640的电源配置修改
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: CC2640 , TPS62740 PS:也适用于其他CC26XX系列芯片及CC13XX系列 一、 CC26XX系列的几种电源配置 图1显示了CC2640的电源配置。CC2640上的主电源电压称为VDDS。 该电源在系统中使用的可能性最高,通常是用户提供的唯一电源。 在常用模式下(配置为使用内部DCDC和LDO,如图1所示),主电源为内部DCDC和LDO稳压器供电,然后输出VDDR电源。 VDDR引脚的电势较低,在1.68V左右。 PS…
已回答
5 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] BLE的连接参数及其设置
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F 1、连接参数 连接参数有Connection interval,Slave latency,Supervisor timeout这三个 Connection interval----1.25ms为单位,取值范围6~3200【即7.5ms~4s】 PS:不同系统及版本的手机对连接参数的要求不同,在连接的时候需要注意 Slave latency----0~499, 同时有效连接间隔<=16s Supervisor…
已回答
5 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] 在CC2640中进行片外OAD时flash用完的问题
Annie Liu
Q: When I tried to implement OAD in the project, I encountered a problem with the flash size: my original firmware covers about 2/3 of the final function, the stack used is 69.6k, and the application is 47.4k. App: name original length used …
已回答
5 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] [常见问题解答] IDE的已知问题和修正
Annie Liu
1:如何在IAR中启用TI-RTOS Object Viewer(ROV)? 答:可在应用程序的Project Options->Debugger->Plugins tab下启用ROV。在下拉列表中选择“ TI-RTOS ”。 2:为什么我的 CC2650STK SensorTag仅在CCS中调试时才工作? 答:SensorTag要求使用启动映像管理器(BIM),除App和Stack项目外,还需要对其进行编程。BIM文件包含在预构建的hex image firmware中…
已回答
5 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] SimpleLink蓝牙SIG认证更新[更新至2019年7月更新]
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: CC2640 , CC2650 , CC1350 本帖提供了支持低功耗蓝牙(BLE)的德州仪器SimpleLink™CC26xx和CC13xx无线MCU的Bluetooth®SIG认证状态的更新。对于提供规范性要求的Bluetooth SIG,此处提供的信息仅供参考。 此更新涵盖以下SimpleLink无线MCU: SimpleLink CC2640R2F 蓝牙低功耗无线MCU SimpleLink CC2640 蓝牙…
已回答
5 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] BLE入门和常见问题解答
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R , CC2652R , CC2652RB , CC2640R2F , CC2650 , CC2640 , CC1352R , CC1350 欢迎使用德州仪器新一代基于Arm ® Cortex ® -M3和Arm Cortex-M4F的蓝牙5.0/5.1芯片——SimpleLink™CC26xx和CC13xxBluetooth ® 低功耗(BLE)微控制器(MCU)! 对BLE不太熟悉…
已回答
5 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
<
查看 FAQ 帖
标记
RSS
更多
取消
按标题
按上次回复日期
按话题日期
按回复计数
按浏览计数
按问及最多的问题
按票数
按质量
降序
升序
所有最近的问题和讨论
未回答的问题和讨论
已回答的问题和讨论
带有建议答案的问题
没有回复的问题和讨论
讨论
CC2642R 四層板RF layout
已锁定
1074
视图
1
回复
最新
6 年多前
由
Viki Shi
未回答
程序编译、烧写都成功,但是用CCS的debug调试时报错Can't Run Target CPU
0
已锁定
1343
视图
1
回复
最新
6 年多前
由
Viki Shi
未回答
RF_open运行时,第一次运行没成功,第二,三次运行成功了,今天运行又不成功了,报的错误如下:
0
已锁定
889
视图
3
回复
最新
6 年多前
由
Alvin Chen
未回答
CC2640R2F滚码烧录
0
已锁定
417
视图
1
回复
最新
6 年多前
由
Viki Shi
未回答
请问“MSP430F5438 Experimenter Board”的“蓝牙模块”的发送和接收问题
0
已锁定
395
视图
1
回复
最新
6 年多前
由
Alvin Chen
已回答
自制CC2640F128开发无法使用jlin连接
0
已锁定
1655
视图
8
回复
最新
6 年多前
由
YiKai Chen
已回答
CC2640R2F simple_central 无法终止连接请求
0
已锁定
3595
视图
11
回复
最新
6 年多前
由
huijun li
已回答
CC2640R2F 串口烧录BIN文件
0
已锁定
1376
视图
4
回复
最新
6 年多前
由
user4546979
未回答
CC2640R2 AOA 工程实现OAD功能
0
已锁定
2288
视图
10
回复
最新
6 年多前
由
user6073138
未回答
i2s buf的初始化导致设备无法被连接上
0
已锁定
3481
视图
9
回复
最新
6 年多前
由
admin admin1
未回答
有没有这个函数:CC2640R2_LAUNCHXL_shutDownExtFlash的介绍?
0
已锁定
504
视图
1
回复
最新
6 年多前
由
Alvin Chen
未回答
pin脚初始化提示 PIN_NO_ACCESS:Operation failed, client does not have access to pin
0
已锁定
1336
视图
3
回复
最新
6 年多前
由
Alvin Chen
未回答
连接后进入HCI_BLE_CHANNEL_SELECTION_ALGORITHM_EVENT事件如何处理
0
已锁定
831
视图
5
回复
最新
6 年多前
由
Alvin Chen
未回答
cc2640r2f在调用连接函数后,连接从机没有成功后,底层一直在尝试连接,怎么能停止
0
已锁定
946
视图
3
回复
最新
6 年多前
由
Viki Shi
未回答
uartecho例程编译烧录设备后,打开SSCOM窗口,使用usb转ttl设备连接串口后,SSCOM串口窗口没有显示数据
0
已锁定
6434
视图
19
回复
最新
6 年多前
由
user6123042
未回答
cc2640r2f 配对时,手机端能否不弹出输入密码的界面
0
已锁定
692
视图
2
回复
最新
6 年多前
由
糖油粑粑
未回答
7*7的封装,IOID_0(pin5)对应的内部地址是0x00000000,那4*4的封装,IOID_0(pin8)对应的内部地址也是0x00000000吗?
0
已锁定
2291
视图
9
回复
最新
6 年多前
由
YiKai Chen
未回答
cc2640r2f多主机连接同一个从机从问问题
0
已锁定
681
视图
3
回复
最新
6 年多前
由
Alvin Chen
已回答
CC2541 发送23字节数据
0
已锁定
1443
视图
7
回复
最新
6 年多前
由
user6125211
未回答
cc2640r2f扫描从机的广播数据有时候扫不到,用专门的监听器抓广播数据是可以抓到的
0
已锁定
2766
视图
9
回复
最新
6 年多前
由
huijun li
<
>