Bluetooth

Bluetooth

蓝牙论坛

  • 蓝牙论坛
  • 提及
  • 子组
  • 标记
  • 更多
  • Cancel
  • 提出新问题
  • 提出新问题
  • Cancel
蓝牙论坛
  • 话题 14361 个讨论
常见问题
  • [FAQ] SysConfig的蓝牙例程常用设置

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG 一、 SysConfig简介 SysConfig是一种工具,可以简化用户在SimpleLink设备上的应用程序配置。它的基本思想是允许对应用程序中的关键组件进行直观的配置。 SysConfig工具将基于SysConfig配置文件(即.syscfg)中的设置生成用于配置这些组件(例如TI驱动程序,网络堆栈)的源代码。然后,这些生成的代码将包含在应用程序中。例如,SysConfig将创建并填写TI驱动程序模块所需的所有…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] CC2640 flash读写保护/内存优化

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC1310 , CC2640 , CC2640R2F CC1310/CC2640的flash读写保护 CC1310,CC2640/50没有MPU【memory protection unit】模块【PS:最新的CC13X2/CC26X2系列有】,因此CPU可以读取出芯片的所有信息。用户可以配置CCFG来进行读写保护。 防止数据被读/写的步骤: l 通过CCFG禁止所有JTAG DAP/TAP【Debug/Test Access Port…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] 使用软件断开BLE连接

    Annie Liu
    Annie Liu
    在某些时候,连接已经完成了工作,需要断开连接,可以通过Btool或者从Peripheral设备发送GAP_TerminateLinkReq()来终止连接。 一、使用Btool断开连接 在BTool中,只需按Terminate按钮即可断开连接,此外请确保输入正确的连接句柄。这时会触发一个GAP_TerminateLink事件,reason为0x16(十进制为22)。 二、从Peripheral设备终止连接 可以在程序中添加一个按键,使其按下时断开连接,使用GAP_TerminateLinkReq…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] MAC地址过滤

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG 过滤表是链接层(LL)可用于过滤广告商,扫描器或启动器的设备列表。LL将能够在不唤醒主机的情况下过滤数据包,如果Peer设备没有使用Privacy,则可以在不唤醒内核M4的情况下在RF内核中过滤传入的数据包,这样可以节省更多电量。如果是一组固定的BLE设备,知道所有设备的MAC地址,可以将它们添加到过滤表中。 在本练习中,我们将在Central和Peripheral设备上实现地址过滤。为此,我们将使用Simple…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] 新编译器--TI ARM Clang

    Annie Liu
    Annie Liu
    本文基于BLE SDK 4.40的TI ARM Clang编译器 一、说明 simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04引入了新的TI ARM Clang编译器, 鉴于此编译器刚刚发布,需要使用一些额外的步骤才能将此新工具链与Code Composer Studio 10.2一起使用。 Notes:: 在撰写本文时,TI ARM Clang编译器仍处于短期支持(STS)版本1.1.0中。 以下说明基于Windows版本,如果正在使用Linux,请调整路径。 二、参…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] 【无线连接分享】常见问题解答(持续更新中, 更新至10/28/2021)

    Annie Liu
    Annie Liu
    【2021 无线连接分享】常见问题解答(持续更新中, 更新至10/28/2021) 4628.常见问题解答-WCS 2021.docx 【2020无线连接分享】常见问题解答 常见问题解答-WCS 2020.docx
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] CC2640r2f OAD升级操作指南

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F , UNIFLASH CC2640r2f 目前例程仅支持BLE4.2协议栈升级,BLE5协议栈没有提供例程,需要自行实现,BLE5版本的OAD升级推荐使用CC26X2、CC13X2系列芯片。 OAD操作步骤: 1.从SDK导入simple_peripheral_oad_onchip或simple_peripheral_oad_offchip工程至IDE Workspace中,分别按下图选择,点击Finish 2…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] BLE5 PHY比较和实际吞吐量测试

    Annie Liu
    Annie Liu
    BLE5有四种PHY可供选择:1 Mbps、2 Mbps、Coded S2和Coded S8,可以通过将数据速率从传统的1 Mbps增加到2 Mbps来提高吞吐量,也可以通过使用Coded PHY来扩大传输距离。 PHY比较: 注:1M 和2M PHY 中 1个 symbol 代表1 位,Coded S2 和S8中每个位由2个symbol构成 LE 2M PHY与 1M PHY相同的发射功率,唯一的变化是PHY中的数据调制。使用LE 2M PHY,由于在相同输出功率下具有更高的数据调制能力,因此功耗得以降低…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] 在CCS里设置调试器序列号

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F CC26x0/CC2640R2F/CC26X2/CC13X0/CC13X2系列平台支持cJTAG和JTAG调试接口。 本文已CC2640R2F为例。CC2640R2F LaunchPad具有板载XDS110,这是大多数例程中默认使用的调试器。 调试时,有时会连接多个板子,为了区分,需要设置调试器的序列号,步骤如下: 一、在Code Composer Studio中配置调试器 如果只连接了一个调试探针,则CCS将在启动调试会话时自动选择该调试探针…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] 修改发射功率

    Annie Liu
    Annie Liu
    一、发射功率作用 发射功率越大,发出信号越强,传输距离越远,功耗越大。同理,发射功率越小,发出信号越弱,传输距离越近,功耗也就越小。 二、发射功率范围: 在hci.h文件下列出了CC26XX、CC13XX和CC254X系列发射功率的调节范围, CC26XX和CC13XX系列有最小-21dBm到最大5dBm共13种可选的发射功率,CC254X系列有-23dBm、-6dBm、0dBm和4dBm四种发射功率。 三、修改发射功率 例如将ble5_simple_peripheral例程发射功率修改成5dBm可以在simple_peripheral…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 已回答

    CC2642R-Q1: merge bim and app file 0 已锁定

    931 视图
    4 回复
    最新3 年多前
    由 Sui Steve
  • 未回答

    CC2652P7: RX_TX管脚是否需要连接 0 已锁定

    498 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 建议的答案

    CC2541: flash区域存储图片不能正常显示的问题 0 已锁定

    1431 视图
    5 回复
    最新3 年多前
    由 Katherine Wang
  • 未回答

    CC2640R2F: 作为主从一体从设备总是掉线 0 已锁定

    1371 视图
    8 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 建议的答案

    CC2642R-Q1: CCS如何查找发生hardfault前执行的代码位置 0 已锁定

    1790 视图
    7 回复
    最新3 年多前
    由 Katherine Wang
  • 建议的答案

    CC2642R: 绑定配对之后,用ellisys抓包,正常是加密的无法分析内容,但是可以获取Link key之后输入到ellisys,就可以解密看到明文了,请问这个Link key怎么获取 0 已锁定

    1195 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 建议的答案

    CC2652RB: UUID标识 0 已锁定

    1222 视图
    6 回复
    最新3 年多前
    由 Alex Zhang
  • 已回答

    CC2642R-Q1: 如何消除tiArmclang编译报出的AUX_RAM定义警告? 0 已锁定

    1436 视图
    9 回复
    最新3 年多前
    由 Janet
  • 建议的答案

    CC2642R: 1FRGZ 0 已锁定

    562 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 未回答

    CC2652R: 扫描问题 0 已锁定

    956 视图
    4 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 未回答

    CC2642R: 首次接触,蓝牙OAD升级相关问题咨询 0 已锁定

    590 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Alex Zhang
  • 未回答

    CC2642R: SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 浮点运算问题 0 已锁定

    668 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 未回答

    CC2340 Flash SNV有多大? 0 已锁定

    795 视图
    3 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 未回答

    CC2652R: 蓝牙论坛 0 已锁定

    422 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 未回答

    CC2652R: 扫描 0 已锁定

    432 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 建议的答案

    SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK: SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK导入例程后编译出现错误 0 已锁定

    1039 视图
    3 回复
    最新3 年多前
    由 Alex Zhang
  • 未回答

    CC2640R2F-Q1: 关于低功耗唤醒问题 0 已锁定

    1067 视图
    3 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 建议的答案

    CC2642R: IAR导入SDK工程文件,打不开.sysconfig文件 0 已锁定

    1425 视图
    5 回复
    最新3 年多前
    由 Alex Zhang
  • 建议的答案

    如何用CC2340的例程rfPacketRx修改为监听其他蓝牙设备的广播信息 0 已锁定

    783 视图
    2 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 建议的答案

    CC2640: CC2340R5: 在《CC2340R5上手开发指南》中提及的project_zero在哪可以获取呢? 0 已锁定

    833 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
<>