Bluetooth

Bluetooth

蓝牙论坛

  • 蓝牙论坛
  • 提及
  • 子组
  • 标记
  • 更多
  • Cancel
  • 提出新问题
  • 提出新问题
  • Cancel
蓝牙论坛
  • 话题 14361 个讨论
常见问题
  • [FAQ] LE数据长度扩展

    Annie Liu
    Annie Liu
    一、概述 数据长度扩展(LE Data Length Extension)功能允许LE控制器在连接状态下发送最大251字节的PDU数据包。在连接期间,主从设备可以协商PDU大小。相比BLE4.0/4.1最大数据通道有效负载27字节,数据速率提高了大约2.5倍。 二、更新过程 BLE4.2/5.0 为了兼容BLE4.0/BLE4.1 所以默认的TX PDU设置为 27字节,同时使用32us作为最大传输时间。在RX PDU中,默认使能LE Data Packet功能,默认支持接收 251字节,以及RX…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] CC2640的电源配置修改

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640 , TPS62740 PS:也适用于其他CC26XX系列芯片及CC13XX系列 一、 CC26XX系列的几种电源配置 图1显示了CC2640的电源配置。CC2640上的主电源电压称为VDDS。 该电源在系统中使用的可能性最高,通常是用户提供的唯一电源。 在常用模式下(配置为使用内部DCDC和LDO,如图1所示),主电源为内部DCDC和LDO稳压器供电,然后输出VDDR电源。 VDDR引脚的电势较低,在1.68V左右。 PS…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] BLE的连接参数及其设置

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F 1、连接参数 连接参数有Connection interval,Slave latency,Supervisor timeout这三个 Connection interval----1.25ms为单位,取值范围6~3200【即7.5ms~4s】 PS:不同系统及版本的手机对连接参数的要求不同,在连接的时候需要注意 Slave latency----0~499, 同时有效连接间隔<=16s Supervisor…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] 在CC2640中进行片外OAD时flash用完的问题

    Annie Liu
    Annie Liu
    Q: When I tried to implement OAD in the project, I encountered a problem with the flash size: my original firmware covers about 2/3 of the final function, the stack used is 69.6k, and the application is 47.4k. App: name original length used …
    • 已回答
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] IDE的已知问题和修正

    Annie Liu
    Annie Liu
    1:如何在IAR中启用TI-RTOS Object Viewer(ROV)? 答:可在应用程序的Project Options->Debugger->Plugins tab下启用ROV。在下拉列表中选择“ TI-RTOS ”。 2:为什么我的 CC2650STK SensorTag仅在CCS中调试时才工作? 答:SensorTag要求使用启动映像管理器(BIM),除App和Stack项目外,还需要对其进行编程。BIM文件包含在预构建的hex image firmware中…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] SimpleLink蓝牙SIG认证更新[更新至2019年7月更新]

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640 , CC2650 , CC1350 本帖提供了支持低功耗蓝牙(BLE)的德州仪器SimpleLink™CC26xx和CC13xx无线MCU的Bluetooth®SIG认证状态的更新。对于提供规范性要求的Bluetooth SIG,此处提供的信息仅供参考。 此更新涵盖以下SimpleLink无线MCU: SimpleLink CC2640R2F 蓝牙低功耗无线MCU SimpleLink CC2640 蓝牙…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] BLE入门和常见问题解答

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2642R , CC2652R , CC2652RB , CC2640R2F , CC2650 , CC2640 , CC1352R , CC1350 欢迎使用德州仪器新一代基于Arm ® Cortex ® -M3和Arm Cortex-M4F的蓝牙5.0/5.1芯片——SimpleLink™CC26xx和CC13xxBluetooth ® 低功耗(BLE)微控制器(MCU)! 对BLE不太熟悉…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
<

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 建议的答案

    CC2640R2F: 可以自动连接手机吗? 0 已锁定

    1886 视图
    6 回复
    最新4 年多前
    由 Nick Sun
  • 已回答

    LAUNCHXL-CC1352R1: watchdog timer的clock來源? 0 已锁定

    640 视图
    2 回复
    最新4 年多前
    由 Nick Sun
  • 建议的答案

    CC2650: 通电即有几百ma的电流,导致芯片损坏 0 已锁定

    1083 视图
    2 回复
    最新4 年多前
    由 Nick Sun
  • 建议的答案

    LP-CC2651P3: rebuild all后出现此报错 Fatal Error[Su011]: More than one source file specified:D:\IARPJ\ti_radio_config.c (at line 1 of "D:\IARPJ\Release\Obj\SysConfig Generated Files\ti_radio_config.o.rsp") 0 已锁定

    1343 视图
    3 回复
    最新4 年多前
    由 Nick Sun
  • 已回答

    CC2642R: 关于cc2640更换移植到cc2642R的软硬件更改问题 0 已锁定

    554 视图
    1 回复
    最新4 年多前
    由 Nick Sun
  • 未回答

    CC2640R2F: 官方例程烧录进去无法正常运行。 0 已锁定

    1681 视图
    4 回复
    最新4 年多前
    由 Nick Sun
  • 建议的答案

    CC2652R: 发送的CTE包如何进行天线切换 0 已锁定

    1492 视图
    5 回复
    最新4 年多前
    由 Cherry Zhou
  • 建议的答案

    CC2652R: 开启广播扫描后,运行异常 0 已锁定

    1446 视图
    3 回复
    最新4 年多前
    由 Cherry Zhou
  • 已回答

    CC2642R: 主机端扫描从机设备时,如何获取从机的设备名称 0 已锁定

    1453 视图
    2 回复
    最新4 年多前
    由 Cherry Zhou
  • 已回答

    LAUNCHXL-CC2650: 导入任何一个项目都无法运行 0 已锁定

    1419 视图
    2 回复
    最新4 年多前
    由 Cherry Zhou
  • 已回答

    CC2640R2F: 在5x5芯片装的自定义板上使用芯片内部32kHz RCOSC后,调试simple_peripheral进入死循环 0 已锁定

    962 视图
    2 回复
    最新4 年多前
    由 John Vancouver
  • 讨论

    CC2640R2F: Simple peripheral例程。如果不广播连接间隔和发射功率,请问会有什么影响呢? 已锁定

    1443 视图
    4 回复
    最新4 年多前
    由 Changfu Luo
  • 未回答

    LAUNCHXL-CC1352R1: sensor controller在application成功stop task之後, 無法重新start task 0 已锁定

    398 视图
    1 回复
    最新4 年多前
    由 Cherry Zhou
  • 建议的答案

    CC2640R2F: GPIO配置 0 已锁定

    1619 视图
    1 回复
    最新4 年多前
    由 Cherry Zhou
  • 已回答

    LAUNCHXL-CC1352R1: 在Sensor controller中Event Handler code的執行 是否會影響Execution code的執行時間? 0 已锁定

    1474 视图
    5 回复
    最新4 年多前
    由 Cherry Zhou
  • 建议的答案

    LAUNCHXL-CC1352R1: 當sensor controller 在不同power mode間轉換時 , MCU會在不同power mode轉換嗎? 0 已锁定

    4069 视图
    15 回复
    最新4 年多前
    由 Cherry Zhou
  • 已回答

    CC2541: 蓝牙论坛 0 已锁定

    8286 视图
    23 回复
    最新4 年多前
    由 Cherry Zhou
  • 建议的答案

    CC2640R2F: 外设模式,按照开发板的设计,只是取消了外部低频晶振,手机能收到广播,但是连接不上,我已经取消了省电模式xPOWER_SAVING,为什么呢? 0 已锁定

    2391 视图
    7 回复
    最新4 年多前
    由 Cherry Zhou
  • 已回答

    CC2640R2F: 你好!硬件的射频电路修改:RF 输出模式配置,由单端改为差分,外部偏置改为内部偏置;芯片供电模式由DC-DC改为LDO。这个需要软件配合那些配置? 0 已锁定

    1096 视图
    3 回复
    最新4 年多前
    由 quan chen
  • 建议的答案

    CC2652RB: 晶体时钟信号出现50Hz工频干扰 0 已锁定

    1240 视图
    2 回复
    最新4 年多前
    由 Cherry Zhou
<>