Bluetooth

Bluetooth

蓝牙论坛

  • 蓝牙论坛
  • 提及
  • 子组
  • 标记
  • 更多
  • Cancel
  • 提出新问题
  • 提出新问题
  • Cancel
蓝牙论坛
  • 话题 14361 个讨论
常见问题
  • [FAQ] LE数据长度扩展

    Annie Liu
    Annie Liu
    一、概述 数据长度扩展(LE Data Length Extension)功能允许LE控制器在连接状态下发送最大251字节的PDU数据包。在连接期间,主从设备可以协商PDU大小。相比BLE4.0/4.1最大数据通道有效负载27字节,数据速率提高了大约2.5倍。 二、更新过程 BLE4.2/5.0 为了兼容BLE4.0/BLE4.1 所以默认的TX PDU设置为 27字节,同时使用32us作为最大传输时间。在RX PDU中,默认使能LE Data Packet功能,默认支持接收 251字节,以及RX…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] CC2640的电源配置修改

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640 , TPS62740 PS:也适用于其他CC26XX系列芯片及CC13XX系列 一、 CC26XX系列的几种电源配置 图1显示了CC2640的电源配置。CC2640上的主电源电压称为VDDS。 该电源在系统中使用的可能性最高,通常是用户提供的唯一电源。 在常用模式下(配置为使用内部DCDC和LDO,如图1所示),主电源为内部DCDC和LDO稳压器供电,然后输出VDDR电源。 VDDR引脚的电势较低,在1.68V左右。 PS…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] BLE的连接参数及其设置

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F 1、连接参数 连接参数有Connection interval,Slave latency,Supervisor timeout这三个 Connection interval----1.25ms为单位,取值范围6~3200【即7.5ms~4s】 PS:不同系统及版本的手机对连接参数的要求不同,在连接的时候需要注意 Slave latency----0~499, 同时有效连接间隔<=16s Supervisor…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] 在CC2640中进行片外OAD时flash用完的问题

    Annie Liu
    Annie Liu
    Q: When I tried to implement OAD in the project, I encountered a problem with the flash size: my original firmware covers about 2/3 of the final function, the stack used is 69.6k, and the application is 47.4k. App: name original length used …
    • 已回答
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] IDE的已知问题和修正

    Annie Liu
    Annie Liu
    1:如何在IAR中启用TI-RTOS Object Viewer(ROV)? 答:可在应用程序的Project Options->Debugger->Plugins tab下启用ROV。在下拉列表中选择“ TI-RTOS ”。 2:为什么我的 CC2650STK SensorTag仅在CCS中调试时才工作? 答:SensorTag要求使用启动映像管理器(BIM),除App和Stack项目外,还需要对其进行编程。BIM文件包含在预构建的hex image firmware中…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] SimpleLink蓝牙SIG认证更新[更新至2019年7月更新]

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640 , CC2650 , CC1350 本帖提供了支持低功耗蓝牙(BLE)的德州仪器SimpleLink™CC26xx和CC13xx无线MCU的Bluetooth®SIG认证状态的更新。对于提供规范性要求的Bluetooth SIG,此处提供的信息仅供参考。 此更新涵盖以下SimpleLink无线MCU: SimpleLink CC2640R2F 蓝牙低功耗无线MCU SimpleLink CC2640 蓝牙…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] BLE入门和常见问题解答

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2642R , CC2652R , CC2652RB , CC2640R2F , CC2650 , CC2640 , CC1352R , CC1350 欢迎使用德州仪器新一代基于Arm ® Cortex ® -M3和Arm Cortex-M4F的蓝牙5.0/5.1芯片——SimpleLink™CC26xx和CC13xxBluetooth ® 低功耗(BLE)微控制器(MCU)! 对BLE不太熟悉…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
<

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 已回答

    CC2640R2F: BLE5是否可实现片内OAD 0 已锁定

    879 视图
    3 回复
    最新5 年多前
    由 Kevin Qiu
  • 建议的答案

    LP-CC2652RB: LED_DEBUG 怎么关闭 0 已锁定

    1808 视图
    8 回复
    最新5 年多前
    由 Kevin Qiu
  • 已回答

    CC2652R: LAUNCHXL-CC26X2R1运行例程simple_central打印信息和官方文档不一致 0 已锁定

    1041 视图
    3 回复
    最新5 年多前
    由 Susan Yang
  • 已回答

    CC2640R2F: 主机单信道扫描 0 已锁定

    1174 视图
    4 回复
    最新5 年多前
    由 Kevin Qiu
  • 已回答

    CC2652R: 请教Code Composer Studio 10.3.1编译问题 0 已锁定

    1116 视图
    5 回复
    最新5 年多前
    由 Kevin Qiu
  • 已回答

    CC2640R2F: simple_peripheral_oad_onchip工程编译失败 0 已锁定

    1008 视图
    3 回复
    最新5 年多前
    由 Kevin Qiu
  • 未回答

    【活动】2021 TI 嵌入式产品 Workshop 0 已锁定

    904 视图
    1 回复
    最新5 年多前
    由 Annie Liu
  • 已回答

    CC2640: 低功耗测试问题 0 已锁定

    3465 视图
    15 回复
    最新5 年多前
    由 Kevin Qiu
  • 未回答

    LP-CC2652RB: 发送特定长度的 notification 0 已锁定

    1214 视图
    6 回复
    最新5 年多前
    由 Kevin Qiu
  • 建议的答案

    LP-CC2652RB: SCS多任务之间的调度 0 已锁定

    688 视图
    1 回复
    最新5 年多前
    由 Kevin Qiu
  • 建议的答案

    CC2640R2F: cc2640r2f是否可以实现 持续传输大量数据 0 已锁定

    1626 视图
    5 回复
    最新5 年多前
    由 zhihao yang
  • 未回答

    2642 snv 读写异常 0 已锁定

    880 视图
    3 回复
    最新5 年多前
    由 Susan Yang
  • 已回答

    CC2642R: RTLS UI ERROR 0 已锁定

    5840 视图
    19 回复
    最新5 年多前
    由 Kevin Qiu
  • 未回答

    无连接AOA的工作原理是什么? 0 已锁定

    1338 视图
    2 回复
    最新5 年多前
    由 da qin zheng sheng
  • 未回答

    RTLS UI ERROR,SDK版本:simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48,板子1块:CC2642R1,板子中是master对应的示例,下面是详细描述: 0 已锁定

    1510 视图
    6 回复
    最新5 年多前
    由 Susan Yang
  • 建议的答案

    CC2640R2F: 私有协议建立无线组网 0 已锁定

    1287 视图
    3 回复
    最新5 年多前
    由 Kevin Qiu
  • 未回答

    CC2640R2F的蓝牙信号强度贴身上后衰减严重 0 已锁定

    2135 视图
    7 回复
    最新5 年多前
    由 Kevin Qiu
  • 建议的答案

    CC2640: 蓝牙芯片CC2640R2FRSM-32 技术咨询 0 已锁定

    774 视图
    1 回复
    最新5 年多前
    由 Kevin Qiu
  • 未回答

    目前公司在使用RF430CL330芯片,遇到传输数据量过大问题。 0 已锁定

    682 视图
    2 回复
    最新5 年多前
    由 da qin zheng sheng
  • 已回答

    CC2640R2F SDK4.30和SDK4.40区别 0 已锁定

    451 视图
    1 回复
    最新5 年多前
    由 Kevin Qiu
<>